3 hombres trabajan en el polvo de una obra

El polvo en la obra

Descubre cuáles son los riesgos de la exposición al polvo en una obra y cómo protegerte de ellos

El polvo de sílice cristalina se ha añadido a la lista de agentes carcinógenos. A partir del 1 de enero de 2021, siempre que un trabajador esté expuesto al polvo en el transcurso de su actividad profesional, el empresario tendrá que cumplir con las normas adicionales específicas para la prevención de los agentes CMR (cancerígenos, mutágenos o reprotóxicos).

Es un hecho: en una obra el polvo está por todas partes. Casi todas las aplicaciones generan polvo, ya sea al taladrar, cortar, demoler, esmerilar o transportar.

El polvo es tan omnipresente que a menudo se considera normal y a nadie le importa. Sin embargo, es un verdadero motivo de preocupación. 

¿CON POLVO O SIN POLVO?

Please enter Alternative Text here (optional)

¿Qué es el polvo y cuáles son los riesgos?

polvo en la obra: prevención

¿Qué es el polvo?

¿A qué llamamos polvo?
¿Cómo se forma?

Más información sobre el polvo Foco en la sílice cristalina
Medidas de prevención contra el polvo en obra

¿Por qué tenemos que protegernos?

¿Cuál es el impacto del polvo en tu salud y seguridad?

Es mejor conocer los riesgos para tu salud
Normativa y regulación sobre el polvo en España

¿Cuál es la normativa actual sobre el polvo?

¿Qué dice la ley sobre la exposición al polvo y la protección de los trabajadores?

Todo lo que necesitas saber sobre la normativa contra el polvo

¿Por qué debes protegerte o proteger a tus empleados del polvo?

Es importante protegerse del polvo para trabajar de forma segura y no poner en peligro la salud.

El polvo afecta a los pulmones y también provoca otros problemas, como irritación de los ojos y la piel y reacciones alérgicas. La mayoría de estas afecciones tardan mucho tiempo en desarrollarse; sin embargo, pueden aparecer con bastante rapidez si hay mucha exposición a un tipo de polvo peligroso, lo que genera graves problemas.

 

¿Sabes cuánto polvo se genera en 1 hora de trabajo?

Cantidad de polvo generado en diversas aplicaciones

El límite de exposición al polvo equivale a una pizca de sal

Regulación del polvo

La reglamentación en España establece el límite de exposición profesional (VLEP) para la sílice cristalina en 0,1 mg/m3. 

A partir del 1 de enero del 2022 el VLEP será de 0.05 mg/m3.

¿Cómo protegerse del polvo en la obra?

polvo de sílice

¿Cómo reducir el polvo?

¿Cómo puede protegerse de los peligros de la exposición al polvo?

Aplicar el principio STOP
Demolidores con sistema de recogida de polvo

Soluciones para el control del polvo

Descubre nuestras soluciones para limitar el polvo en tus obras

Accesorios de recuperación de polvo Sistemas de equipamiento con una baja emisión de polvo Aspiradores de obra
máquina ranuradora conectada a una aspiradora

Formación salud y seguridad - Protección del polvo

Con nuestra formación en salud y seguridad, descubre cómo limitar tu exposición al polvo en la obra

Más información sobre esta formación
Guía prevención contra el polvo -Riesgos polvo en obra

Descarga nuestra guía

Descarga de forma gratuita nuestra guía técnica de prevención contra el polvo y descúbrela.

La ley establece valores límite de exposición al polvo en el lugar de trabajo (conocidos como VLEP), y esto afecta especialmente al sector de la construcción. Descarga nuestra Guía para conocer los cambios de la nueva regulación del polvo de sílice RD 1154/2020.