¿Cuáles son los riesgos de trabajar con hormigón fisurado?
Para responder a esta pregunta, tenemos que considerar cuatro casos diferentes:
Caso 1:
- El diseño considera una zona de hormigón fisurado.
- La zona de hormigón está fisurada.
En este caso, no hay riesgos. Ambas hipótesis corresponden.
Caso 2:
- El diseño considera un área de hormigón sin fisuras.
- La zona de hormigón no está fisurada.
En este caso, no hay riesgos. Las dos hipótesis corresponden.
Caso 3:
- El diseño considera una zona de hormigón fisurado.
- La zona de hormigón no está fisurada.
Existe un riesgo de sobredimensionamiento aquí: el anclaje calculado será más grande de lo necesario, lo que puede tener un impacto no solo en el precio de la sujeción sino también en el tamaño de las placas, el espaciado de los postes, las distancias a los postes. bordes, etc.
Caso 4:
- El diseño considera un área de hormigón no fisurado.
- La zona de hormigón está fisurada.
Hay un riesgo de ruptura de la fijación. A modo de ejemplo, la resistencia a tracción en tensión pura de una placa de 4 anclajes del tipo HST3 M12 será de aproximadamente 5,5 toneladas en un hormigón C20 / 25 sin fisuras, mientras que sólo será 4 toneladas en el mismo hormigón pero fisurado.