Anclajes mecánicos o metálicos

Fijaciones mecánicas homologadas que se adaptan a todo tipo de materiales base y condiciones.

Anclaje metálico

¿qué es un anclaje metálico y cuáles son las ventajas?

Un anclaje metálico se utiliza para la fijación de una placa metálica estructural o no estructural a un hormigón base, típicamente hormigón o ladrillo.

Este anclaje permite la transferencia de cargas entre estos elementos (elemento fijado y material base).

¿Cuáles son las ventajas de un anclaje metálico frente anclaje químico?

Una de las ventajas de los anclajes mecánicos frente a los anclajes químicos, es que se pueden poner en carga inmediatamente después de su instalación, por lo que no tenemos que esperar un tiempo de curado.

 

¿Qué tipos de anclajes metálicos hay?

Según forma de trabajo: anclaje de expansión y de atornillado

Existen diferentes tipos según su forma de trabajo, que puede ser fundamentalmente:

  1. Anclajes de expansión o acuñados: Como el anclaje acuñado HST3 o el anclaje acuñado HSA. Son anclajes que requieren de una expansión de la punta de manera que generan una gran fuerza de fricción entre el hormigón y el anclaje. Estos anclajes requieren aplicar un par de apriete adecuado para asegurar que la expansión es la correcta, ya que un par de apriete mayor o menor podría reducir la resistencia del anclaje.
  2. Anclajes atornillados: Como el anclaje de atornillado HUS 3. Estos anclajes se instalan atornillándolos al hormigón. Tienen este nombre ya que en su exterior disponen de una hélice que penetra y corta el hormigón, de manera que recuerda a un tornillo.

Trabajan por fricción con el hormigón, generada por el contacto entre la hélice y el hormigón.

Las ventajas de este tornillo anclaje metálico:

  • No requiere limpieza ni par de apriete, lo que hace que su instalación sea mucho más rápida.
  • Permite colocarlo a menores distancias de borde, ya que genera una distribución de cargas a lo largo de la varilla, más similar a la forma de trabajo de un anclaje químico.

ANCLAJES MECÁNICOS O METÁLICOS I GUÍA DE SELECCIÓN

DISEÑO E INSTALACIÓN DE ANCLAJES

Taco metálico de expansión y anclajes de atornillado para hormigón

Soluciones homologadas resistentes y de alto rendimiento, perfectas para hormigón

Anclaje de expansión HST3

Taco Metálico para hormigón HST3

Taco metálico para fijaciones de categoría sísmica C2, la más exigente en el ámbito de las aplicaciones estructurales. mayor rendimiento en hormigón fisurado y no fisurado, con distancias al borde y entre anclajes reducidas. Miles de aplicaciones. Una solución.

Ver taco metálico para hormigón HST3
Tornillo para hormigón HUS3

Anclaje atornillado para hormigón de alto rendimiento HUS3

El anclaje para hormigón HUS3 de categoría sísmica C2 se adapta tanto al hormigón fisurado como no fisurado, así como a las losas alveolares o la mampostería. La nueva forma permite el empotramiento incluso en presencia de corrugados o áridos. Este tornillo también está disponible con cabeza avellanada (HUS3-C). Homologación y seguridad al servicio de la productividad.

Ver taco metálico de alto rendimiento HUS3
Anclaje de expansión HSA

Anclaje metálico para aplicaciones comunes HSA

El anclaje de expansión homologado para todas las aplicaciones comunes cuenta con el respaldo de una homologación técnica europea (ETA) y es resistente al fuego. Este anclaje es adecuado para la mayoría de las aplicaciones cotidianas. Taco metálico homologado para el uso en hormigón no fisurado. Anclaje seguro y certificado para los trabajos cotidianos.

Ver taco metálico para aplicaciones comunes HSA

Servicios de ingeniería relacionados con anclajes

Nueva normativa para el diseño de anclajes en hormigón

Nueva normativa para el diseño de anclajes en hormigón

Conoce el nuevo Eurocódigo 2, parte 4, la nueva normativa europea para el cálculo de anclajes en hormigón.

Nueva normativa para el diseño de anclajes
Webinars gratuitos Hilti

Formaciones online gratuitas

No te pierdas nuestras formaciones online gratuitas. Consulta el calendario y apúntate.

Apúntate a los webinars
Ensayos de tracción anclajes

Ensayos de tracción

En Hilti te ofrecemos un servicio de ensayos de tracción de anclajes y corrugados que te permiten validar la seguridad de estos elementos en tus obras.

Ensayos en obra para anclajes
Software para diseñar anclajes en hormigón fisurado

Software de diseño de anclajes

Descubre nuestro software Profis Engineering Suite. Diseña todos tus proyectos de anclajes con el mínimo esfuerzo y la máxima precisión y ¡cumple con la nueva normativa europea!

Descubre qué ofrece nuestro software
Ensayos de extracción

Método de instalación segura de anclajes

Aumenta la seguridad de tus anclajes con el sistema SafeSet. Una solución de fijación segura de anclajes homologada.

Conoce el sistema SafeSet