- Inicio
- Empresa
- Seguridad, salud y medio ambiente
- Servicios
AUMENTAR LA SEGURIDAD DEL USUARIO PARA UNA MAYOR PRODUCTIVIDAD A LARGO PLAZO
Nuestros servicios para apoyar la seguridad y salud en la industria de la construcción
Los accidentes en obra no aparecen sin más, son causados por diversos factores. De hecho, dos tercios de los accidentes son provocados debido al comportamiento humano. ¿Por qué? La industria de la construcción contrata un alto porcentaje de mano de obra sin cualificación o formación. Los riesgos son fácilmente infravalorados o directamente ignorados. Es muy importante que los trabajadores se formen correcta y eficazmente.

Analizando más a fondo la raíz de la causa, se muestra que estos accidentes pueden ocurrir debido a un mal mantenimiento de la herramienta o a que es simplemente defectuosa. Las herramientas deben ser revisadas con regularidad y reparadas para garantizar los máximos niveles de seguridad y productividad.
Los accidentes también pueden ser causados por deficiencias organizativas en la gestión de seguridad y salud. Esto sucede, por ejemplo, por la falta de formaciones, certificados y el control de estos factores.
El entorno de trabajo también juega un papel fundamental en la seguridad y salud. Factores como el clima, la oscuridad, o trabajar a altas temperaturas plantean riesgos adicionales que pueden acabar en accidentes.
Cuatro factores que influyen en la seguridad y salud en obra

Temas relacionados con el comportamiento, falta de conocimiento, falta de experiencia, no prestar atención, infravalorar los riesgos, no utilizar o manipular los equipos de protección y prevención.

Temas relacionados con maquinaria defectuosa, herramientas descuidadas, ignorar las instrucciones de uso.

Temas relacionados con instrucciones y formaciones inadecuadas, mala planificación y preparación para el trabajo, o un control y coordinación de los empleados inapropiado.

Temas relacionados con el clima, la oscuridad, el ruido, las distracciones, trabajar a altas temperaturas o zonas de maquinaria peligrosa.

La combinación de estos cuatro elementos son la causa de los accidentes laborales más graves y problemas de salud relacionados con el trabajo.
Teniendo en cuenta todo esto, la prevención de accidentes laborales supone para nosotros un importante tema en el que centrarnos. Los accidentes tienen consecuencias tanto emocionales como económicas. Queremos que todos se sientan tan seguros en su puesto de trabajo como muchos de nuestros clientes. Finalmente, un entorno de trabajo orientado a mejorar la seguridad y salud de los trabajadores provoca una tranquilidad y un aumento de la productividad que afecta a todas las partes interesadas de una compañía.
LA SEGURIDAD Y SALUD SE HA CONVERTIDO EN UNA DE LAS PRINCIPALES PREOCUPACIONES DE NUESTROS CLIENTES

Geert van der Linde, Royal BAM Group nv, Director de Seguridad y Salud

Martin Sonnberger, PORR AG, Director de Seguridad y Salud

Tony Small, Gammon Construction Limited, Director de Seguridad y Salud, Sistemas y Auditoría

Lars-Gunnar Larsson, NCC AB, Vice Presidente de Seguridad y Salud
Las principales preocupaciones de nuestros clientes son también nuestras preocupaciones. Apoyamos a las compañías de construcción a crear cambios de comportamiento positivos en seguridad y salud. Desde 2014, hemos formado a miles de trabajadores en todo el mundo, exclusivamente en seguridad y salud. A día de hoy, también ofrecemos servicios que ayudan a mantener las herramientas protegidas y la seguridad en la organización de nuestros clientes.
Cosas a saber sobre la comunidad de seguridad y salud
-
Hilti con Eiffage IDF1: Una asociación por la seguridad y la productividad
Descubre cómo un innovador servicio de alquiler de herramientas combinado con formaciones de seguridad y salud puede ayudar a aumentar la productividad manteniendo las máximas medidas de seguridad.
Más información