Cómo reducir el riesgo de corrosion

Diseño resistente a la corrosión para sistemas de soporte y fijación

Reducir riesgo de corrosión. Sistemas de soporte y fijación

Qué hacer frente a la corrosión

La corrosión es importante. Puede convertir las estructuras en construcciones inseguras e inestables. También puede provocar la necesidad de sustituir componentes e instalaciones completas. Todo esto puede costar mucho dinero, mucho tiempo y provocar lesiones reales. ¿Qué debes hacer entonces frente a la corrosión?

Factores a tener en cuenta que aumentan el riesgo corrosión

¿Dónde estás construyendo? Esa es la pregunta clave para la protección contra la corrosión. ¿En qué entorno y en qué clima estás trabajando, y sobre qué materiales estás realizando las fijaciones?

La corrosión toma diferentes formas en diferentes entornos. Por lo tanto, para tu construcción debes tener en cuenta estos factores, que pueden aumentar el riesgo de corrosión:

  • Humedad. Debe existir humedad para cualquier reacción atmosférica.
  • Temperatura. Cuanto mayor sea la temperatura, mayor será el índice de corrosión.
  • Sal. Puede tratarse de sal contenida en el aire cerca de la costa, o de sal de deshielo en el invierno.
  • Contaminación industrial. Los altos niveles de dióxido de azufre aceleran las reacciones corrosivas.
  • Corrosión galvánica (contacto). Causada por dos materiales distintos que entran en contacto.

Algunos entornos, tales como piscinas de interior, túneles o plantas químicas, necesitan especial atención, y nuestros ingenieros Hilti estarán encantados de proporcionarte asesoramiento técnico. 

Factores que influyen en el riesgo de corrosión

 Protección contra la corrosión

¿Qué tipos de protección contra la corrosión existen?

La corrosión tiene lugar cuando se produce una reacción química física entre el metal y el entorno que lo rodea. La corrosión cambia las propiedades del metal y lo debilita considerablemente.

La corrosión también puede dañar el sistema de instalación, así como los componentes metálicos y su protección. Esto puede provocar que toda la instalación sea peligrosa y deba sustituirse.

Existen dos tipos de protección contra la corrosión que contribuyen a aumentar la vida útil prevista de los componentes metálicos que utilizas en obra. Estos son la protección contra la corrosión activa y la pasiva.

  1. La protección contra la corrosión activa influye directamente en una reacción corrosiva ya sea mediante materiales resistentes, separación galvánica o protección catódica.
  2. La protección contra la corrosión pasiva detiene o ralentiza la corrosión separando el metal de un agente corrosivo. Esto se consigue aplicando capas de revestimiento de protección metálicas o no metálicas.
En las obras reales , la resistencia a la corrosión es uno de los aspectos más subestimados en relación con los productos de fijación. El conocimiento de los datos básicos puede ayudar al cliente a encontrar una solución adecuada y sostenible.

Alexander Tomandl
Experto en corrosión - Hilti Corporate Research and Technology

Descarga el folleto sobre corrosión completo

Qué hace Hilti para detener la corrosión

Nuestros ingenieros Hilti locales están aquí para ayudarte y pueden visitarte in situ para comprobar directamente cuál sería la mejor solución para tu construcción. También fabricamos y diseñamos una completa gama de productos de protección contra la corrosión. 

Centros de ensayos contra la corrosión de Hilti
1 / 7
Centros de ensayos contra la corrosión de Hilti

Nuestros productos de protección contra la corrosión son muy resistentes. Todos ellos se someten a rigurosas pruebas en las mismas condiciones imperantes que en obra . Nuestros productos no solo se prueban en laboratorios, sino que se dejan durante meses en exteriores en climas fríos, en los trópicos, en zonas con un alto contenido de sal, en plantas industriales incluso en el mar. De esa forma sabemos cómo funcionan. Continúa viendo más fotos de ensayos en exteriores e interiores de Hilti.

Suecia
2 / 7
Suecia

Alemania
3 / 7
Alemania

Austria
4 / 7
Austria

México
5 / 7
México

Francia
6 / 7
Francia

China
7 / 7
China

Protección contra la corrosión en la práctica

Servicios de ingeniería relacionados

Nueva normativa para el diseño de anclajes en hormigón

Nueva normativa para el diseño de anclajes en hormigón

Conoce el nuevo Eurocódigo 2, parte 4, la nueva normativa europea para el cálculo de anclajes en hormigón.

Nueva normativa para el diseño de anclajes
Webinars gratuitos Hilti

Formaciones online gratuitas

No te pierdas nuestras formaciones online gratuitas. Consulta el calendario y apúntate.

Apúntate a los webinars
Ensayos de tracción anclajes

Ensayos de tracción

En Hilti te ofrecemos un servicio de ensayos de tracción de anclajes y corrugados que te permiten validar la seguridad de estos elementos en tus obras.

Ensayos en obra para anclajes
Programa para diseño de anclajes Hilti

Software de diseño de anclajes

Descubre nuestro software Profis Engineering Suite. Diseña todos tus proyectos de anclajes con el mínimo esfuerzo y la máxima precisión y ¡cumple con la nueva normativa europea!

Descubre qué ofrece nuestro software