¿Qué es un anclaje/taco químico y qué ventajas tiene?
Un anclaje químico o taco químico, se utiliza para la fijación de una placa metálica estructural o no estructural a un hormigón base, típicamente hormigón o ladrillo, mediante una varilla metálica y una resina, que actuará como pegamento de unión entre el hormigón y la varilla.
¿Cuáles son las ventajas y desventajas de un anclaje químico frente anclaje metálico?
Una de las ventajas de los anclajes químicos es que pueden soportar cargas más altas que los anclajes mecánicos o metálicos porque tienen mayor flexibilidad en cuanto a longitud de empotramiento. Aunque, por otro lado, requieren de un tiempo de curado de la resina antes de poder someterlas a carga, por lo que no serían la opción ideal si necesitamos que nuestro anclaje entre en carga de manera inmediata. Necesitan de una limpieza más correcta del taladro que los anclajes mecánicos. Realizando una limpieza correcta mediante cepillo y bombín, o bien utilizando el sistema SafeSet de taladro de broca hueca o la varilla HIT Z que no requiere limpieza. Consulta el precio de la varilla de anclaje HIT Z.