La perforación con diamante puede ser complicada. Se trata de un proceso lento: hay que contar con una fuente de agua y transportarla a la localización de la obra. También se debe gestionar el flujo de agua, colocar la broca corona y limpiar los residuos tras la perforación.
Nuestra solución completa está diseñada para simplificar la perforación con diamante. Puedes colocar fácilmente el equipo, anclar e insertar la broca corona. Con nuestro sistema de gestión de agua, no tienes que preocuparte del suministro de agua y la recogida de residuos.
La red Bluetooth® de DD 150-U y WMS 100 aumentará notablemente el número de agujeros que puedes perforar llenando una vez el tanque y además aumentará la vida útil del filtro. Se comunicará de inmediato cualquier cambio en el estado del sistema de gestión de agua en la pantalla de tu DD 150-U. No volverás a preocuparte por si faltan bolsas del filtro o si desciende el nivel de agua.
En Hilti, hemos hecho que la perforación con diamante sea muy sencilla.