foto de un túnel

Tus anclajes homologados durante 100 años

Resina de inyección HIT- HY 200 R V3

La primera resina de secado rápido para para conexiones hormigón-hormigón con barras corrugadas post instaladas, homologada para una vida útil de 100 años.

¿En qué contexto es necesaria una homologación de 100 años?

De acuerdo con los Eurocódigos estructurales y más concretamente con la norma NF EN 1990, se recomienda el diseño para una vida útil de 100 años para las estructuras de categoría 5 (NF EN1990 - 2.3 Vida útil del proyecto - Tabla 2.1). Esta categoría incluye estructuras monumentales de edificios y obras de ingeniería civil.

Estas recomendaciones suponen un reto si se tiene en cuenta que las principales homologaciones internacionales de anclajes (ETA) se basan en una supuesta vida útil de 50 años.

Gracias a los nuevos DEE 330087 (conexiones con corrugados) y DEE 332077 (placas de anclaje), la calificación de las resinas de inyección ahora es posible durante 100 años. Cabe señalar que la estimación de la vida útil de un anclaje químico tiene en cuenta un gran número de parámetros, como el rendimiento de la adhesión, la fluencia y la durabilidad a largo plazo de la resina.  

 

Primeras resinas del mercado con una calificación de 100 años

inyección de resina en el hormigón con resina HY 200-R V3 y una pistola de inyección

Basándonos en el último documento de evaluación europeo, en Hilti fuimos los primeros en calificar una resina de inyección para el diseño de anclajes y conexiones con corrugados post instalados con una vida útil de 100 años. 

Después de HIT-RE 500 V3, la primera resina del mercado en obtener la homologación de 100 años con ETE 16/0143 y ETA-20/0125, ahora es el turno de HIT-HY 200-R V3 de obtener esta calificación. 

Con la ETE-20/0318, se convierte en la primera resina de secado rápido del mercado homologada para una vida útil de 100 años. Homologada para HA8 a HA32, HIT-HY 200-R V3 en 1 hora está completamente curada y lista para entrar en carga (temperatura >20°C) después de la instalación. 

En los grandes proyectos de ingeniería civil en los que la productividad es esencial, esto supone una ventaja significativa frente a los anclajes químicos con base epoxi, que pueden tardar 8 horas o más en curar.

Las comprobaciones de estos anclajes se pueden realizar de forma rápida y sencilla, teniendo en cuenta las normas y reglamentos aplicables (SN EN 1992-4, SN EN 1992-1-1), utilizando nuestros softwares gratuitos PROFIS EngineeringPROFIS Rebar.

Nuestras resinas homologadas 100 años

Resina de sellado HIT-HY 200-R V3

Resina de sellado HIT-HY 200-R V3

Mortero híbrido de inyección de gran rendimiento con homologaciones para la adhesión de corrugados

Más información sobre la resina HIT-HY 200-R V3
Resina de inyección HIT-RE 500V3

Resina HIT-RE 500V4

Resina epoxi de inyección de gran rendimiento con homologaciones para la adhesión de corrugados y el anclaje de cargas pesadas

Más información sobre la resina HIT-RE 500V4

Un sistema completo

Icono PROFIS

Softwares de diseño

Comprueba los anclajes y las conexiones con corrugados post instalados con nuestros softwares PROFIS.

Más información sobre PROFIS Engineering Más información sobre PROFIS Rebar
ilustración del sistema safeset

Sistema SafeSet

Descubre nuestro método de instalación completamente homologado, que permite mejorar la seguridad de tus anclajes al limitar los factores de error, y aumenta tu productividad.

Más información sobre SafeSET
inyección de resina en el hormigón para la instalación de barras de refuerzo

Formación de conexiones con barras corrugadas post instaladas

La instalación incorrecta de las barras de refuerzo puede provocar daños estructurales y, por tanto, una posible responsabilidad para las empresas. ¡Fórmate ahora!

Más información sobre esta formación