hef max en Pernos post instalados

Publicado por IVAN ARLAZONabout 2 years ago
hef max en Pernos post instalados

Buenos días,
he visto que los pernos post-instalados tienen una limitación de la profundidad máxima.
En el caso de que tenga un macizo en el que la profundidad y la distancia a los lados no es un problema, tengo fallo por cono de hormigón porque no puedo profundizar más del limite que comento.
Cuando diseño pernos in situ no tengo problemas ya que uso barra corrugada.
Quería saber de donde viene esa limitación o como se puede aumentar la profundidad para mejorar la resistencia de la rotura del cono de hormigón.

profundidad perno,rotura cono de hormigon

1 Responder
Publicado por Equipo Centro de Ingenieríaabout 2 years ago
Verificado por Hilti

Buenos días, Sr. Arlazón:

En relación con su consulta señalar que la limitación comentada deriva del rango de aplicación de la normativa de cálculo de anclajes, EN 1992-4. Es decir, dicho método de cálculo se indica válido para empotramiento de hasta 20 veces el diámetro del anclaje. Por encima de ese empotramiento, la formulación empleada en este documento puede no resultar adecuada (del lado de la inseguridad). Por ello, no se permite aumentar el empotramiento en el programa de cálculo.

Para empotramientos superiores a 20 diámetros, en caso de conexiones estructurales, se recomienda el empleo de la normativa específica de conexiones hormigón-hormigón, que permiten empotramiento de hasta 2-3m y que puede encontrar en el módulo de cálculo “Barra de refuerzo postinstalada” del programa de cálculo PROFIS Engineering:

Del mismo modo puede encontrar formación sobre empleo del módulo señalado, aquí.

Le ruego remita su consulta concreta al correo esot@hilti.com para poderle ofrecer una recomendación adecuada.

Reciba un cordial saludo.

Mª Luz España Villanueva

Especialista en conexiones estructurales.

cálculo de anclajes,anclaje químico,Barra corrugada,programa