Amoladoras y lijadoras
Amoladoras

Para tu trabajo diario


Desbaste de metales

Corte de hormigón

Desbaste de hormigón
Diseñadas para mantenerte seguro y productivo

Control de par activo 3D
Protección mejorada contra el retroceso en cualquier dirección (AG 6D-22, AG 125-20D, AG 125-20S).

SensTech
Diseñado para apagar automáticamente la herramienta al soltar el mango o retirar la mano (modelos AG 6D).

Freno de disco de acción rápida
Detiene el disco en segundos para mayor seguridad y eficiencia (modelos a batería y la mayoría con cable).

Diseño ergonómico
Empuñadura fina para una mayor comodidad y maniobrabilidad.

Potencia tu parque de herramientas
Preguntas frecuentes

Garantía de materiales y mano de obra
Hilti reparará o reemplazará las piezas que se rompan como resultado de defectos en los materiales o la mano de obra durante 20 años (2).

Reparamos sin coste alguno
Hilti reparará las herramientas sin coste alguno durante 2 años a partir de la fecha de compra. Los daños debidos al desgaste están cubiertos. Sin cargos por piezas, mano de obra o incluso envío (3).

Reparaciones en 3 días
Normalmente recibirás tu herramienta reparada dentro de los tres días posteriores a la solicitud de reparación. Incluso podemos recoger tu herramienta averiada en la obra y devolvértela al mismo lugar (4).
(1) Figura de 2024
(2) Garantía de 20 años por defectos de fabricación o materiales: Todas las herramientas están cubiertas por la garantía de fabricación. Queda a discreción exclusiva de Hilti reparar o reemplazar la herramienta o reembolsar el precio de compra de la herramienta, si las piezas de repuesto no están disponibles. Los derechos de garantía legal obligatorios del cliente en caso de defectos del producto no se ven afectados.
(3) Cobertura sin coste: Se aplican algunas excepciones. El periodo de cobertura sin coste para: amoladoras, motosierras de gasolina, cargadores de tornillos y herramientas de percusión DX 9— es de 1 año.Algunas herramientas están excluidas del período de cobertura sin coste, consultar excepciones.
Ten en cuenta que los daños debidos al abuso o al uso que no estén de acuerdo con el manual del operador de la herramienta no están cubiertos y se cobran. Los siguientes artículos consumibles están excluidos del período de cobertura sin coste y la reparación o reemplazo de esos artículos correrá a cargo del cliente: pistones, amortiguadores y clips de resorte para herramientas accionadas por pólvora, conjuntos de cables de tracción y filtros para sierras de gas y filtros para aspiradoras, y mordazas, cuchillas y matrices hidráulicas para herramientas hidráulicas.
(4) Periodo de reparación de 3 días: Aunque Hilti se esfuerza por devolver las herramientas en el periodo indicado de 3 días, los tiempos de entrega no están garantizados y se excluyen reclamaciones en caso de periodos de reparación más largos. Hilti no se hace responsable de ningún daño o pérdida causada por la entrega tardía de la herramienta reparada.