ROTURA DE BORDE

Publicado por MAITE VARELAalmost 4 years ago
ROTURA DE BORDE

Mi consulta es si es necesario comprobar el fallo de rotura a borde si no hay distancias a borde en la dirección del esfuerzo (c1).
En mi caso concreto, estoy calculando los anclajes con el Hilti Profis de una viga metálica a un pilar de hormigón armado (con un ancho limitado). Resulta que me está dando ese fallo, condicionado por la escasa separación entre los anclajes y la separación al borde en la dirección transversal (c2).

Cálculo anclajes,rotura de borde de hormigón

2 Respuestas
Publicado por Beatriz OrtegaPascualover 3 years ago
Verificado por Hilti

Muchas gracias por tu pregunta Maite


Precisamente, en fijaciones con pilares, la presencia del borde del pilar, limita la resistencia de los anclajes de una placa a esfuerzo cortante en el eje del pilar.


Toda la formulación para evaluar estos casos, se encuentra en el EN1992-4 (link a la editorial del EN1992-4) que todavía no se encuentra publicado en español.

Esperamos que esta información sea de tu utilidad.


Muchas gracias


Un saludo cordial 
Antonio Cardo Fernández
Experto en Sistema de Fijación

cálculo de anclajes,Eurocódigo 2,hormigón

1 Comentario en esta respuesta/ comentarios en esta respuesta
Publicado por PIETRO BARTALOTTAover 3 years ago
Buenos días, tengo el mismo problema de rotura por borde. Entiendo que el programa aplica las formulas 7.49 y 7.50 del Eurocódigo. De todas formas esa formulación creo que es valida cuando tienes un borde c1 que permite esa ruptura. Las formulas 7.49 y 7.50 están hechas para cuando no puedes desarrollar los conos de la figura 7.14 (donde justo aparecen 1.5c1 y s2 y c2) y entonces se crea un cono cortado como el de la figura 7.16b. Al final todas estas figuras son para transmitir el cortante del perno hacia el borde y de ahí hacia atras en el hormigón (a la izquierda en la figura 7.16b). Sin embargo en el caso de viga metálica sobre soporte de hormigón la fuerza va directamente hacia abajo en el soporte. Me gustaría conocer vuestra opinión. Muchas gracias!

Publicado por Jose Espinosaover 3 years ago

Buenos días.
Volviendo a la misma cuestión planteada, aunque en el apartado 7.2.2.1 del Eurocódigo 2 (Tabla 7.2) no se distingue entre anclajes con o sin borde cercano perpendicular a la dirección del cortante, en el apartado 7.2.2.5, en todo el texto y las figuras, se alude a la existencia de un borde cercano perpendicular a la dirección del cortante, de lo que cabría interpretarse que, si no existe un borde cercano perpendicular a la dirección del cortante, no sería de aplicación este apartado, lo que por otro lado parece totalmente lógico pues no existe este modo de fallo.