Manguito con casquillo roscado

Publicado por ALEJANDRO GUARDIA CARRASCOabout 1 year ago
Manguito con casquillo roscado

Buenas tardes, me gustaría calcular una placa base con unión con manguito con casquillo roscado. En este caso, estoy usando HILTI Profis Engineering, entiendo que los manguitos roscados son los HILTI HIS-N y el anchor sería el HAS-U. Sin embargo, cuando realizo el calculo, no me deja seleccionar un "anchor" que sea HAS-U. Adjunto memoria de cálculo en PDF. Mi correo es: aguardia@typsa.es
Saludos,

Alejandro Guardia

PROFIS Engineering,HILTI HIS

1 Responder
Publicado por Equipo Centro de Ingenieríaabout 1 year ago
Verificado por Hilti

Buenos días, Sr. Guardia:

Muchas gracias por su consulta.

Señalar que el cálculo de anclaje con la opción de manguito HIS-N en el programa de cálculo:


considera que posteriormente se insertará, en dicho manguito, una varilla. La selección del tipo de varilla que hay que introducir en el manguito HIS-(R)N para que el cálculo realizado en PROFIS Engineering, con la opción HIT-HY 200-AV3+HIS-N, será la siguiente:

  • Varilla HAS-U 8.8, si se ha seleccionado manguito HIS-N.
  • Varilla HAS-U A4, inoxidable, si se ha seleccionado manguito HIS-RN.

Esto puede comprobarse en la página 31 de la homologación del producto, donde se habla de la resistencia del acero.

En el caso de seleccionar la opción de varilla HAS-U:


el programa considera que se instalará la varilla sin disposición previa de manguito.

Reciba un cordial saludo.

Mª Luz España Villanueva

Especialista en conexiones estructurales.


anclaje,manguito,químico,tipo hembra,programa de cálculo