Consulta resina a utilizar

Publicado por CARLOS ALBERTO OLIVEabout 2 years ago
Consulta resina a utilizar

Buenas tardes
He mandado la consulta que les adjunto (pdf adjunto) a "esot@hilti.com" y me ha llegado una autorespuesta indicando que formule la consulta a través de esta vía
Muchas gracias

Resina 500,HIT-RE 500

1 Responder
Publicado por Equipo Centro de Ingenieríaalmost 2 years ago
Verificado por Hilti

Buenos días, Sr. Olive:

De acuerdo con su consulta señalar que cualquier duda planteada a través del correo esot@hilti.com, será respondida por el equipo técnico de Hilti. Cuando se envía correo a dicha dirección, se informa que es posible dejar su duda en Ask Hilti, siempre y cuando sea una consulta general que pueda resultar útil para otros usuarios.

En el caso consultado, señalar que la resina Hilti RE 500 V4, al igual que la resina HY 200 A/R V3, se encuentran homologadas para su aplicación, tanto en taladros horizontales como verticales, incluidas las fijaciones a techo. Durante la inyección a techo, es necesario la disposición de cuñas para que la varilla no deslice durante el fraguado de la resina.

Puede encontrar más información sobre instrucciones de instalación, aquí.

Reciba un cordial saludo.

EQUIPO ASK HILTI

anclaje,techo,químico,vertical,fluides