- Inicio
- Servicios de Ingeniería
- Servicios de diseño BIM
FLUJO DE TRABAJO EFICIENTE DE PRINCIPIO A FIN
¿Sigues pensando que BIM es solo para equipos de diseño? ¡Deja de pensarlo!
Los métodos de construcción de alta tecnología no son solo una moda: son claves para gestionar la escasez de recursos. Gracias a los servicios de diseño BIM y a las herramientas digitales de construcción, todo el mundo del ámbito del diseño, la construcción y operación o mantenimiento puede mejorar con flujos de trabajo eficiente de principio a fin.
Sigue leyendo para ver casos comunes donde la productividad se ha incrementado gracias a flujos de trabajo a lo largo del ciclo de vida del proyecto - antes, durante y después de la construcción.
Beneficios del flujo de trabajo de principio a fin
Durante la fase de diseño
- Ingeniería de valor
- Detección de conflictos
- Coordinación multidisciplinar
- Optimización de soluciones de diseño
- Selección de sistemas firestop optimizado
Durante la fase de construcción
- Prefabricación
- Logística avanzada BIM
- BIM to field
- Documentación/validación digital
- Software de documentación de firestop
Durante la fase de operación
- Gestión del mantenimiento
- Field to BIM: documentación "As Built"
- Optimización de las operaciones
¿Por qué las empresas de construcción deberían usar BIM?
máx.
ahorro en el coste de materiales
máx.
ahorro en el tiempo de ejecución
decisiones de ingeniería improvisadas en la obra
gracias a la planificación avanzada
ahorro de mano de obra
.
Fase de diseño
Optimiza tu diseño y planificación de principio a fin con BIM
Soluciones de Firestop y soportes MEP – menores costes de material e instalación más rápida
Con BIM, todas las instalaciones MEP se planifican antes de que comience la construcción, por lo que los soportes para múltiples disciplinas de diferentes instalaciones se vuelven una realidad. Ahorras material, evitas improvisaciones en la obra y reduces el tiempo de ejecución.
Ingeniería de valor – construcciones más seguras y eficientes
Tú nos explicas qué necesita tu proyecto y nosotros lo diseñamos. Por ejemplo, si tus prioridades son la estandarización, la flexibilidad o la modularidad, te entregaremos una propuesta optimizada específicamente para ti. Para Firestop esto puede ayudar a reducir el número de juicios de ingeniería necesarios y darte visibilidad de aquellos que tienes
Detección de conflictos para soportes MEP – evitar soluciones improvisadas sobre el terreno
Sabes dónde surgen los conflictos antes de empezar el trabajo en la obra, lo que te evita recurrir a soluciones ad hoc. La visualización 3D de BIM (what-you-see-is-what-you-get) facilita la optimización del diseño – mucho antes de que empiece la ejecución.
Creación de modelo field to BIM – una documentación fiable
Especialmente en el caso de trabajar en edificios existentes o antiguos, cuando la información disponible puede ser incompleta. Los dispositivos de escaneado Field to BIM pueden generar modelos detallados que incluyen paredes, losas, corrugados y elementos MEP. Para saber con seguridad que tu intervención se corresponderá con la realidad.
Fase de construcción
Cómo consigue BIM que tus obras no tengan retrasos
Kits de montaje, corte y pre-ensamblaje – ahorra tiempo y mano de obra
Tener un modelo BIM detallado abre la puerta a la prefabricación. El diseño puede exportarse en unos pocos clics, optimizando la preparación manual de kits de montaje, el corte y el pre-ensamblaje o aprovechar nuestros servicios de corte y kits para firestop. Puede eliminarse el montaje en la obra, ahorrando desperdicios, tiempo y errores.
Logística avanzada – conoce siempre el dónde y cuándo
El seguimiento y la localización desde el diseño hasta la fabricación en la obra se vuelven mucho más precisas al cambiar a un flujo de trabajo digitalizado de principio a fin. Estarás seguro de que se entregará el material adecuado en la obra correcta y en el momento adecuado.
Ver vídeo
BIM to Field – del plano a la obra a gran velocidad
En la práctica, BIM to Field implica el posicionamiento de los puntos de fijación y componentes específicos como carriles de montaje o tubos de extinción de incendios. Las herramientas de replanteo avanzadas pueden leer tus archivos BIM directamente y utilizar un láser incorporado para localizar los puntos del modelo en la realidad. Estas soluciones específicas aumentan la productividad de manera significativa y ahorran trabajo, aportan flexibilidad tras la instalación y eliminan fases de ejecución.
Validación – prueba al instante que estás construyendo de acuerdo con los requisitos y especificaciones
En un proceso de principio a fin durante diferentes fases, el modelo BIM es la única fuente fiable de información. Es más fácil integrar procesos de validación: BIM muestra qué instalar y dónde y la información correspondiente puede enlazarse al modelo para que sea más sencilla la generación de documentación. Las herramientas como los taladros de impacto con Sistema de par adaptativo o softwares como el Gestor de documentación contra incendios guardan la información de validación de forma automática mientras lo instalas.
Ver vídeoFase de operación
Los beneficios de BIM en la gestión de la construcción
Field to BIM – documentación "As Built" precisa y completa
No pierdas tiempo buscando cómo se instaló algo o qué hace falta volver a pedir o reponer. El equipo de escaneo láser y las herramientas de replanteo avanzado pueden utilizarse para que obtengas planos precisos y detallados de la obra terminada en 2D y 3D.
Validación y preparación de operaciones y mantenimiento
Cualquiera que se encargue de que los sistemas de seguridad de un edificio pasen las inspecciones sabe el papeleo que esto supone. Con el equipo de escaneado láser y la documentación basada en BIM, puedes estar tranquilo al saber que tu documentación de obra terminada te será útil y accesible durante todo el ciclo de vida de la construcción.
Diseño y mantenimiento fluidos
Al colaborar con Hilti desde etapas tempranas de tu proyecto, los requisitos de operación y mantenimiento pueden incorporarse en el diseño. Las propuestas que recibas ya estarán optimizadas en todo el ciclo de vida, especialmente en la gestión eficiente de edificios.
Servicios de diseño BIM de Hilti
BIM es una gran forma de evitar desperdicios y sobrecostes, y una solución a problemas en la obra. Veamos un ejemplo de planificación MEP. Sin BIM, las estructuras de suportación – incontables estructuras de carriles, pórticos, etc. – se planifican en obra y de forma separada por cada instalador. Con BIM puedes pasar a planificar todas las disciplinas de una vez y de esta forma las estructuras de suportación se comparten (multitrade). Incluyendo las soluciones firestop al BIM, no sólo se reduce el riesgo de colisiones en la obra entre los gremios, sino que también se allana el camino para soluciones innovadoras como los collarines embebidos de protección contra el fuego. Estos manguitos fáciles de instalar se incorporan al encofrado y permiten una fácil inspección, reduciendo el riesgo de costosos retrasos.
Puedes contratar BIM Project Manager de Hilti para que te ofrezca estos y otros beneficios en la productividad con cuatro servicios principales:
1. Análisis previo
Establece un punto de partida claro, divide el proyecto en soluciones conceptuales y a la vez optimizadas.
Entregables :
- División del proyecto en aplicaciones/soluciones individuales
- Diseño esquemático optimizado para los soportes MEP
- Oferta de servicios Hilti para los servicios de diseño
2. Diseño
Convierte las soluciones conceptuales en soluciones diseñadas y definidas con informes técnicos.
Entregables :
- Soportes MEP diseñados y optimizados para alto número de repeticiónes, o casos específicos y complejos
- Soluciones firestop optimizadas para una mayor fiabilidad
- Listado de materiales e informes técnicos
- Informes de conflictos y de excepciones individuales
3. Modelado BIM
Añade los soportes diseñados directamente a tu modelo BIM e informa de cualquier interferencia entre elementos por los que haya que rediseñar.
Entregables :
- Soportes MEP implementados en el modelo BIM
- Sistemas de protección contra el fuego añadidos al modelo BIM
- Informe completo de interferencias
4. Planos de taller y montaje
Para conseguir un paso más fluido del diseño en la oficina a la ejecución en la obra.
Entregables :
- Planos de taller
- Planos de vision general
- Planos de distribución por tipologías
- Información BIM-2-Field
- Listado de materiales
- Sugerencias para los servicios de corte, kits de montaje y pre-ensamblaje
Equipos de construcción avanzado para ahorrar tiempo y trabajo
Collarines intumescentes contra incendios
Puedes incluir en tus modelos BIM las soluciones de protección pasiva contra incendios como los collarines intumescentes para penetraciones de cables y tuberías.
Los collarines intumescentes Hilti suponen un gran ahorro de mano de obra. Ahorra tiempo y dinero con los collarines embebidos y olvídate de sellados difíciles de ejecutar.
Descargar familia Revit®
Herramientas de replanteo avanzado
Las más modernas herramientas de replanteo de Hilti: pueden leer los archivos BIM directamente – sin necesidad de preparación de planos o selección de puntos manuales.
Actualizarse con estas herramientas digitalizadas hace que el trabajo de replantear en obra sea mucho más rápido y exacto, y solo se necesite una persona.
Sistema de par adaptativo para instalación de anclajes
El módulo AT, utilizado con las llaves de impacto compatibles pueden realizar el apriete y re-apriete de anclajes cumpliendo con las homologaciones. Tras escanear el código de barras en la caja del anclaje, el módulo AT reconoce el par de apriete necesario y asegura la instalción correcta del anclaje.
TRABAJA CON HILTI
Colabora con nosotros para ver cómo la digitalización puede beneficiar a tu negocio
Incluso si eres usuario experto de BIM, podemos mostrarte nuevas formas de aumentar tus beneficios, más allá del diseño. Los equipos de construcción de alta tecnología pueden ahorrar trabajo, tiempo, administración y minimizar el alcance de los errores. Al potenciar las nuevas tecnologías y procesos, integramos todo tu flujo de trabajo en una estructura cohesiva de principio a fin.