La central eléctrica de Battersea se encuentra en el corazón de una de las urbanizaciones más importantes y visionarias de Londres.
Se trata de un edificio icónico con cuatro enormes chimeneas que se encuentra en el centro de una nueva comunidad compuesta aproximadamente por 17 hectáreas de apartamentos, tiendas, cafeterías, oficinas y 7 hectáreas de espacios públicos.
Se trata de un proyecto muy importante para Londres, que va a transformar un espacio abandonado junto al Támesis. Con un coste de 8000 millones de libras, incluirá una nueva estación de metro y la ampliación de una línea de tren subterránea.
El principal reto era que la central eléctrica había estado abandonada durante más de 30 años. Por ese motivo, los muros de ladrillo situados bajo las chimeneas necesitaban reforzarse con más de 40 000 espigas en la base entre el muro de ladrillo existente y los nuevos muros de hormigón reforzado.