Cómo utilizar un láser rotativo
En obra, un láser rotativo puede marcar realmente la diferencia… siempre que se utilice correctamente. Aquí tienes algunos consejos sencillos para ganar eficiencia, acelerar la puesta en marcha y trabajar con más tranquilidad, incluso con menos personal.

1. Elegir el láser adecuado desde el principio

Para nivelación horizontal.
El PR 4-22 está pensado para trabajos en exterior. Es robusto y especialmente fiable en condiciones difíciles. Su modo Strobe Shield ayuda a evitar falsas detecciones provocadas por reflejos o luces de obra.
Resultado: más estabilidad, menos interrupciones.

Para alineación, pendientes, nivelado y escuadras.
El PR 40-22 es un auténtico “todo en uno” para replanteos de larga distancia: nivelación, alineación, pendiente, escuadras… todo automático y con un uso muy sencillo de un solo botón.
Y si trabajas en interior, el PR 40G-22 ofrece exactamente las mismas funciones, con un láser verde más visible en espacios interiores.

Para nivelado de larga distancia y productividad en obra.
Para ir aún más lejos en grandes proyectos, el PR 40-22 y el PR 40G-22 incorporan funciones automáticas de nivelación a larga distancia que facilitan el replanteo en grandes superficies.
Combinados con accesorios como el receptor PRA 400, permiten trabajar más lejos, más rápido y con menos intervenciones manuales.

Para proyectos más complejos.
El PR 400 añade doble pendiente. Es especialmente útil cuando los replanteos son más técnicos o exigentes.

2. Puesta en marcha sencilla, pensada para obra
Una de las grandes ventajas de los láseres rotativos de Hilti es su simplicidad.
Un solo botón basta para arrancar y activar las funciones automáticas, incluso a largas distancias.
Además, con iconos y códigos QR integrados en la herramienta, no necesitas ser experto para utilizarla correctamente. En obra, esto ahorra tiempo desde el primer día.

3. Ganar alcance con el PRA 400
3. Ganar alcance con el PRA 400
El PRA 400 es un accesorio que complementa tu láser.
Funciona como una especie de “extensión” en obra: te ayuda a captar la señal a mayor distancia, leer información sin acercarte al equipo y controlar funciones sin desplazamientos constantes.
En la práctica, te permite trabajar más lejos, con menos movimientos y menos manipulación.
Compatible con PR 40-22, PR 40G-22 y PR 400-22, también muestra valores de desviación en tiempo real.
En muchos casos, una sola instalación basta para cubrir una gran zona de trabajo. Menos desplazamientos, menos personal y un ahorro real de tiempo en obra.

4. Cambiar alineación sin mover el láser
Un punto muy práctico en obra: no necesitas mover el láser cada vez que cambias de dirección.
Simplemente ajustas la orientación desde los controles y el haz se adapta.
Menos manipulaciones y más rapidez cuando las alineaciones se multiplican.

5. Dejar que el autoalineado trabaje por ti
El alineado manual consume tiempo y energía en obra.
Los láseres Hilti simplifican este proceso con funciones automáticas: nivelación vertical, introducción digital de pendiente, control de inclinación…
Sin cálculos complejos ni ajustes tediosos.
La idea es clara: tú te centras en el trabajo, no en la preparación.

6. Una herramienta pensada para la obra, no para ser frágil
Un láser rotativo sufre en obra: golpes, polvo, lluvia…
Por eso los láseres Hilti están diseñados con protección reforzada: estructura de aluminio, amortiguadores internos, cabezales protegidos y empuñaduras absorbentes de impacto.
Con certificación IP66, están preparados para seguir funcionando en condiciones exigentes.
Menos paradas, menos sorpresas.

7. Una sola batería para todas tus herramientas: Nuron
Con la plataforma Nuron, ya no necesitas gestionar distintos tipos de baterías.
Los láseres como el PR 40-22 funcionan con las mismas baterías que el resto de herramientas compatibles del sistema.
En obra, esto supone algo clave: menos gestión, menos complicaciones y más continuidad.

Y al final, ¿cuánto cuesta realmente un láser rotativo?
El coste real de un láser rotativo no es solo su precio de compra.
En obra, lo que realmente cuesta es:
el tiempo perdido en cada ajuste
los errores que hay que corregir
el personal adicional necesario
o las paradas cuando algo no funciona bien
Un buen láser, bien elegido y bien utilizado, permite sobre todo evitar estas pérdidas.