WFO 280 (01)
Manual de instrucciones original
Información sobre el manual de instrucciones
Acerca de este manual de instrucciones
- ¡Atención! Asegúrese de haber leído y entendido toda la documentación adjunta, incluidas, entre otras, las instrucciones, advertencias de seguridad, ilustraciones y especificaciones que se proporcionan con este producto. Familiarícese con todas las instrucciones, advertencias de seguridad, ilustraciones, especificaciones, componentes y funciones del producto antes de utilizarlo. De lo contrario, existe peligro de descarga eléctrica, incendio y/o lesiones graves. Conserve todas las advertencias e instrucciones para futuras consultas.
- Los productos
han sido diseñados para usuarios profesionales y solo personal autorizado y debidamente formado puede utilizarlos y llevar a cabo su mantenimiento y conservación. Este personal debe estar especialmente instruido en lo referente a los riesgos de uso. La utilización del producto y sus dispositivos auxiliares puede conllevar riesgos para el usuario en caso de manejarse de forma inadecuada por personal no cualificado o utilizarse para usos diferentes a los que están destinados. - La documentación adjunta corresponde al estado actual de la técnica en el momento de la impresión. Compruebe siempre la última versión en la página del producto de la página web de Hilti. Para ello siga el enlace o escanee el código QR que figura en esta documentación y que se indica con el símbolo
. - No entregue nunca el producto a otras personas sin este manual de instrucciones.
Explicación de símbolos
Avisos
Las advertencias de seguridad advierten de peligros derivados del manejo del producto. Se utilizan las siguientes palabras de peligro:Símbolos en la documentación
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
No tirar las herramientas eléctricas y las baterías junto con los desperdicios domésticos |
Símbolos en las figuras
En las figuras se utilizan los siguientes símbolos:![]() |
Estos números hacen referencia a la figura correspondiente incluida al principio de este manual |
![]() |
La numeración describe el orden de los pasos de trabajo en la imagen y puede ser diferente de los pasos descritos en el texto |
![]() |
Los números de posición se utilizan en la figura Vista general y los números de la leyenda están explicados en el apartado Vista general del producto |
![]() |
Preste especial atención a este símbolo cuando utilice el producto. |
Símbolos de productos
Símbolos en el producto
En el producto se pueden utilizar los siguientes símbolos:![]() |
Utilizar protección para los ojos |
![]() |
Utilizar protección para los oídos |
![]() |
Utilice guantes de protección |
![]() |
Utilizar mascarilla ligera |
![]() |
Revoluciones por minuto |
![]() |
Revoluciones por minuto |
![]() |
Velocidad nominal |
![]() |
Diámetro |
![]() |
Clase de protección II (aislamiento doble) |
![]() |
El producto permite la transferencia de datos inalámbrica, compatible con plataformas iOS y Android. |
Seguridad
Indicaciones generales de seguridad para herramientas eléctricas
ADVERTENCIA Lea con atención todas las indicaciones de seguridad, instrucciones, ilustraciones y datos técnicos correspondientes a esta herramienta eléctrica. La negligencia en el cumplimiento de las instrucciones que se describen a continuación podría provocar descargas eléctricas, incendios o lesiones graves.
Conserve todas las instrucciones e indicaciones de seguridad para futuras consultas.
El término «herramienta eléctrica» empleado en las indicaciones de seguridad se refiere a herramientas eléctricas portátiles, ya sea con cable de red o sin cable, en caso de ser accionadas por batería.
Seguridad en el puesto de trabajo
- Mantenga su área de trabajo limpia y bien iluminada. El desorden o una iluminación deficiente de las zonas de trabajo pueden provocar accidentes.
- No utilice la herramienta eléctrica en un entorno con peligro de explosión en el que se encuentren líquidos, gases o polvos inflamables. Las herramientas eléctricas producen chispas que pueden llegar a inflamar los materiales en polvo o vapores.
- Mantenga alejados a los niños y otras personas de su puesto de trabajo al emplear la herramienta eléctrica. Una distracción le puede hacer perder el control sobre la herramienta.
- El enchufe de la herramienta eléctrica debe corresponder a la toma de corriente utilizada. No se deberá modificar el enchufe en forma alguna. No utilice enchufes adaptadores para las herramientas eléctricas con puesta a tierra. Los enchufes sin modificar adecuados a las respectivas tomas de corriente reducen el riesgo de descarga eléctrica.
- Evite el contacto corporal con superficies que tengan puesta a tierra, como pueden ser tubos, calefacciones, cocinas y frigoríficos. El riesgo a quedar expuesto a una sacudida eléctrica es mayor si su cuerpo tiene contacto con tierra.
- No exponga las herramientas eléctricas a la lluvia y evite que penetren líquidos en su interior. El riesgo de recibir descargas eléctricas aumenta si penetra agua en la herramienta eléctrica.
- No utilice el cable de conexión para transportar o colgar la herramienta eléctrica ni tire de él para extraer el enchufe de la toma de corriente. Mantenga el cable de conexión alejado de fuentes de calor, aceite, aristas afiladas o piezas móviles. Los cables de conexión dañados o enredados pueden provocar descargas eléctricas.
- Cuando trabaje al aire libre con una herramienta eléctrica, utilice exclusivamente un alargador adecuado para exteriores. La utilización de un alargador adecuado para su uso en exteriores evita el riesgo de una descarga eléctrica.
- Cuando no pueda evitarse el uso de la herramienta eléctrica en un entorno húmedo, utilice un interruptor de corriente de defecto. La utilización de un interruptor de corriente de defecto evita el riesgo de una descarga eléctrica.
- Permanezca atento, preste atención durante el trabajo y utilice la herramienta eléctrica con prudencia. No utilice una herramienta eléctrica si está cansado, ni tampoco después de haber consumido alcohol, drogas o medicamentos. Un momento de descuido al utilizar la herramienta eléctrica podría producir graves lesiones.
- Utilice el equipo de seguridad personal adecuado y lleve siempre gafas protectoras. El riesgo de lesiones se reduce considerablemente si, según el tipo y la aplicación de la herramienta eléctrica empleada, se utiliza un equipo de seguridad personal adecuado como una mascarilla antipolvo, zapatos de seguridad con suela antideslizante, casco de protección o protección para los oídos.
- Evite una puesta en servicio fortuita de la herramienta. Asegúrese de que la herramienta eléctrica está apagada antes de alzarla, transportarla, conectarla a la toma de corriente o insertar la batería. Si transporta la herramienta eléctrica sujetándola por el interruptor de conexión/desconexión o si introduce el enchufe en la toma de corriente con la herramienta conectada, podría producirse un accidente.
- Retire las herramientas de ajuste o llaves fijas antes de conectar la herramienta eléctrica. Una herramienta o llave colocada en una pieza giratoria puede producir lesiones al ponerse en funcionamiento.
- Evite adoptar posturas forzadas. Procure que la postura sea estable y manténgase siempre en equilibrio. De esta forma podrá controlar mejor la herramienta eléctrica en caso de presentarse una situación inesperada.
- Utilice ropa adecuada. No utilice vestimenta amplia ni joyas. Mantenga su pelo, vestimenta y guantes alejados de las piezas móviles. La vestimenta suelta, las joyas y el pelo largo se pueden enganchar con las piezas en movimiento.
- Siempre que sea posible montar equipos de aspiración o captación de polvo, asegúrese de que están conectados y de que se utilizan correctamente. El uso de un sistema de aspiración de polvo reduce los riesgos derivados del polvo.
- No se crea a salvo de cualquier riesgo ni pase por alto ninguna de las normas de seguridad relativas a las herramientas eléctricas, aun cuando esté familiarizado con la herramienta eléctrica y tenga larga experiencia en su uso. Una actuación negligente puede provocar lesiones graves en cuestión de segundos.
- No sobrecargue la herramienta. Utilice la herramienta eléctrica adecuada para el trabajo que se dispone a realizar. Con la herramienta eléctrica apropiada podrá trabajar mejor y de modo más seguro dentro del margen de potencia indicado.
- No utilice herramientas eléctricas con el interruptor defectuoso. Las herramientas eléctricas que no se puedan conectar o desconectar son peligrosas y deben repararse.
- Extraiga el enchufe de la toma de corriente o retire la batería extraíble antes de efectuar cualquier ajuste en la herramienta, cambiar accesorios o en caso de no utilizar la herramienta durante un tiempo prolongado. Esta medida preventiva evita el riesgo de arranque accidental de la herramienta eléctrica.
- Guarde las herramientas eléctricas que no utilice fuera del alcance de los niños. No permita utilizar la herramienta a ninguna persona que no esté familiarizada con ella o que no haya leído este manual de instrucciones. Las herramientas eléctricas utilizadas por personas inexpertas son peligrosas.
- Cuide su herramienta eléctrica y los accesorios adecuadamente. Compruebe si las piezas móviles de la herramienta funcionan correctamente y sin atascarse, y si existen piezas rotas o deterioradas que pudieran afectar al funcionamiento de la herramienta eléctrica. Encargue la reparación de las piezas defectuosas antes de usar la herramienta eléctrica. Muchos accidentes son consecuencia de un mantenimiento inadecuado de la herramienta eléctrica.
- Mantenga los útiles limpios y afilados. Las herramientas de corte bien cuidadas y con aristas afiladas se atascan menos y se guían con más facilidad.
- Utilice la herramienta eléctrica, los accesorios, útiles de inserción, etc., de acuerdo con estas instrucciones. Para ello, tenga en cuenta las condiciones de trabajo y la tarea que se va a realizar. El uso de herramientas eléctricas para trabajos diferentes de aquellos para los que han sido concebidas puede resultar peligroso.
- Mantenga las empuñaduras y las superficies de contacto secas, limpias y sin residuos de aceite o grasa. Las empuñaduras y superficies de contacto resbaladizas impiden manejar y controlar la herramienta eléctrica con seguridad en situaciones imprevistas.
- Solicite que un profesional lleve a cabo la reparación de su herramienta eléctrica y que utilice exclusivamente piezas de repuesto originales. Solamente así se garantiza la seguridad de la herramienta eléctrica.
Indicaciones de seguridad para lijadoras de banda y para rectificadoras de tambor
- Sujete la herramienta eléctrica por las empuñaduras aisladas, ya que la superficie de lijado puede golpear su propio cable de conexión. Si un cable conductor resulta dañado, se puede traspasar la conductividad a las partes metálicas de la herramienta y producir descargas eléctricas.
Indicaciones de seguridad adicionales
Seguridad de las personas- Utilice la herramienta únicamente si tiene la certeza de que se encuentra en perfecto estado técnico.
- No efectúe nunca manipulaciones o modificaciones en la herramienta.
- Sujete siempre la herramienta con ambas manos por las empuñaduras previstas. Mantenga las empuñaduras secas y limpias.
- Evite tocar las piezas en movimiento. Existe riesgo de lesiones.
- Durante el uso de la herramienta, lleve gafas protectoras adecuadas, protección para los oídos, guantes de protección y una mascarilla ligera.
- Efectúe pausas durante el trabajo, así como ejercicios para mejorar la circulación de los dedos. Tras muchas horas de trabajo con exposición a las vibraciones, pueden surgir complicaciones en los vasos sanguíneos o en el sistema nervioso en dedos, manos o articulaciones de las manos.
- La herramienta no es adecuada para personas con poca fuerza a las que no se haya instruido. Mantenga la herramienta fuera del alcance de los niños.
- Antes de iniciar el trabajo, consulte la clase de peligros derivados del polvo resultante del trabajo. Utilice un aspirador de obra con una clasificación de protección homologada conforme a las normas locales sobre la protección contra el polvo.
- A ser posible, utilice un sistema de aspiración de polvo y un aspirador de polvo portátil apropiado. El polvo procedente de materiales como pinturas con plomo, determinadas maderas y metales puede ser nocivo para la salud.
- Procure una buena ventilación en el lugar de trabajo y utilice en caso necesario una mascarilla adecuada para cada clase de polvo. El contacto con el polvo o su inhalación puede provocar reacciones alérgicas o asfixia al usuario o a personas que se encuentren en su entorno. Existen determinados tipos de polvo, como puede ser el de roble o el de haya, catalogados como cancerígenos, especialmente si se encuentran mezclados con aditivos usados en el tratamiento de la madera (cromato, agente protector para la madera). Únicamente expertos cualificados están autorizados a manipular materiales que contengan amianto.
- Para evitar el riesgo de lesiones, utilice exclusivamente accesorios y herramientas originales de Hilti .
- Respete la normativa nacional en materia de protección laboral.
- Antes de empezar a trabajar, compruebe si la zona de trabajo oculta cables eléctricos, tuberías de gas o cañerías de agua. Las partes metálicas exteriores de la herramienta pueden provocar una descarga eléctrica si se daña por error un cable eléctrico.
- Si se daña el cable de red o el alargador durante el trabajo, evite tocar el cable. Extraiga el enchufe de red de la toma de corriente. Compruebe con regularidad el cable de conexión de la herramienta y, en caso de que presentara daños, encargue su sustitución al Departamento de Servicio Técnico de Hilti . Inspeccione regularmente los alargadores y sustitúyalos en caso de que estuvieran dañados.
- Encargue una revisión periódica de las herramientas sucias al Servicio Técnico de Hilti en caso de tratar con frecuencia materiales conductores. El polvo adherido en la superficie de la herramienta, sobre todo el de los materiales conductores, o la humedad pueden provocar descargas eléctricas cuando se den condiciones desfavorables.
- Fije la pieza de trabajo. Las piezas de trabajo se sujetan de forma más segura mediante un dispositivo de sujeción o un tornillo de banco que sujetándolas solo con la mano.
- Espere hasta que la herramienta eléctrica se haya detenido antes de dejarla en ninguna superficie.
- Si se produce una interrupción de la corriente, desconecte la herramienta eléctrica y extraiga el enchufe de red para evitar que se ponga en marcha accidentalmente cuando vuelva la corriente.
- Los discos lijadores tienen que ser almacenados y manipulados con cuidado según las indicaciones del fabricante.
- Lleve la herramienta al Servicio Técnico de Hilti para que la comprueben tras sufrir una rotura de disco, una caída u otros impactos mecánicos.
- Retire siempre hacia atrás el cable eléctrico y el alargador durante el trabajo.
- No exponga el producto a las precipitaciones ni lo utilice en un entorno húmedo o mojado.
Descripción
Vista general del producto
- Empuñadura
- Rejillas de ventilación
- Rueda reguladora para la configuración de la frecuencia de oscilación
- Interruptor de conexión y desconexión
- Tecla de sujeción
- Corredera
- Saco para polvo
- Estribo de sujeción
- Placa lijadora
- Desenclavamiento del estribo de sujeción
- Tornillo de fijación para la empuñadura adicional
- Empuñadura adicional
- Hoja lijadora (cierre con velcro)
- Hoja lijadora
- Adaptador de aspiración
- Tubo de aspiración
- Tornillos para la placa lijadora
Uso conforme a las prescripciones
El producto descrito es una lijadora orbital eléctrica de guiado manual. Está diseñada para el acabado superficial de materiales como maderas, pinturas, barnices, masillas, metales y plásticos en seco.
Solo debe funcionar con la frecuencia y tensión de alimentación especificadas en la placa de identificación sin el empleo de agua.Empuñadura adicional
Este producto está equipado con un empuñadura adicional. De este modo, se consigue un manejo cómodo y una distribución óptima de la fuerza, sobre todo en un fuerte arranque.Aspiración de polvo
Este producto integra un aspirador de polvo y está equipado con un saco para polvo. El adaptador suministrado permite conectar un dispositivo de aspiración externo adecuado.La aspiración de polvo disminuye la carga de polvo en el entorno y evita que se forme suciedad abundante.
Suministro
Lijadora orbital, empuñadura lateral, manual de instrucciones.Encontrará otros productos del sistema autorizados para su producto en su Hilti Store o en Internet, en: www.hilti.group
Datos técnicos
Datos técnicos
| WFO 280 |
|
|---|---|
| Peso según procedimiento EPTA 01 |
2,8 kg |
| Potencia nominal |
350 W |
| Número de carreras bajo carga nominal |
3.000 min … 11.000 min |
| Placa lijadora |
223 x112 mm |
| Excentricidad |
1,3 mm |
| Diámetro del círculo oscilante |
2,6 mm |
| Diámetro exterior del racor de aspiración |
30 mm |
| Temperatura ambiente en funcionamiento |
−17 ℃ … 60 ℃ |
| Temperatura de almacenamiento |
−20 ℃ … 70 ℃ |
Información sobre la emisión de ruidos y valores de vibración según EN 62841
Los valores de vibración y de presión acústica indicados en estas instrucciones han sido medidos conforme a los procedimientos de medición homologados y pueden utilizarse para la comparación de diferentes herramientas eléctricas. También resultan útiles para realizar un análisis de los riesgos de exposición.Los datos indicados son específicos para las aplicaciones principales de la herramienta eléctrica. Los datos pueden, no obstante, registrar variaciones si la herramienta eléctrica se emplea para otras aplicaciones o con útiles de inserción distintos, o si se ha efectuado un mantenimiento insuficiente de la herramienta. En estos casos, los riesgos de exposición podrían aumentar considerablemente durante toda la sesión de trabajo.
A fin de obtener un análisis preciso de los riesgos de exposición, también deben tenerse en cuenta los períodos en los que la herramienta está desconectada o está en marcha, pero no realmente en uso. De este modo, los riesgos de exposición podrían reducirse considerablemente durante toda la sesión de trabajo.
Adopte medidas de seguridad adicionales para proteger al usuario del efecto del ruido y de las vibraciones, como por ejemplo: mantenimiento de la herramienta eléctrica y los útiles de inserción, mantener las manos calientes, organización de los procesos de trabajo, etc.
Valores de emisión de ruidos
| Nivel de potencia acústica (LWA) |
89 dB(A) |
| Nivel de presión acústica de emisiones (LpA) |
81 dB(A) |
| Incertidumbre del nivel acústico (K) |
3 dB(A) |
| Lijar superficies con empuñadura estándar (ah,AG) |
1,63 m/s² |
| Incertidumbre de los valores de vibración (K) |
1,5 m/s² |
Preparación del trabajo
Respete las indicaciones de seguridad y las advertencias presentes en esta documentación y en el producto.Montaje de la empuñadura adicional
- Fije la empuñadura adicional en la carcasa con ayuda de la llave de hexágono interior.
Montaje de la hoja lijadora
Las hojas lijadoras pueden montarse de diferentes maneras.Montar la hoja lijadora con cierre por velcro
- Extraiga el enchufe de red de la toma de corriente.
- Al presionar la hoja lijadora, asegúrese de que los orificios coincidan con los de la placa lijadora.
- Presione la hoja lijadora en la placa lijadora.
- Antes de trabajar, compruebe que los estribos de sujeción estén enclavados.
Montar la hoja lijadora con sujeción
- Extraiga el enchufe de red de la toma de corriente.
- Pulse la tecla de desbloqueo del estribo de sujeción.
- El estribo de sujeción delantero se desbloquea y libera el espacio para el alojamiento de la hoja lijadora.
- El estribo de sujeción delantero se desbloquea y libera el espacio para el alojamiento de la hoja lijadora.
- Inserte la hoja lijadora en el estribo de sujeción y, a continuación, en la placa lijadora.
- Al colocar la hoja lijadora, asegúrese de que los orificios coincidan con los de la placa lijadora.
- Fije la hoja lijadora y a continuación sujétela mediante el desenclavamiento del estribo de sujeción.
- El desenclavamiento del estribo de sujeción debe encajar a ambos lados.
- El desenclavamiento del estribo de sujeción debe encajar a ambos lados.
- Asegúrese de que el estribo de sujeción esté siempre enclavado mientras trabaja.
Configuración de la frecuencia de oscilación
- Defina en la rueda de ajuste la frecuencia de oscilación entre 1 (pequeño) y 6 (grande).
- El sistema electrónico mantiene constante la frecuencia de oscilación preseleccionada, incluso bajo carga.
- El sistema electrónico mantiene constante la frecuencia de oscilación preseleccionada, incluso bajo carga.
Montaje del saco para polvo
- Tire de la corredera de plástico situada en la parte inferior de la empuñadura hasta que haga tope.
- A continuación, monte el saco para polvo sobre el racor de aspiración.
- Asegúrese de que la corredera de plástico encaje en la lengüeta prevista en el saco para polvo.
- Asegúrese de que la corredera de plástico encaje en la lengüeta prevista en el saco para polvo.
Conexión de un dispositivo externo de aspiración
- Monte el adaptador de aspiración.
- Conecte el tubo de aspiración a un dispositivo de aspiración externo adecuado.
Manejo
Se recomienda el uso de un interruptor de corriente de defecto (RCD) con una corriente de desconexión máxima de 30 mA.Seguridad
Conexión
Antes de la conexión, asegúrese de que el producto está desconectado.- Inserte el enchufe de la herramienta en la toma de corriente.
- Pulse el interruptor de conexión y desconexión.
- El motor funciona.
- El motor funciona.
- Mediante el botón de bloqueo, bloquee el interruptor de conexión y desconexión pulsado.
- El motor funciona de forma permanente.
- El motor funciona de forma permanente.
Lijado
- Coloque la lijadora orbital conectada con toda la superficie de lijado sobre la pieza de trabajo con la que se vaya a trabajar.
- Desplace la lijadora orbital con una presión moderada sobre la pieza de trabajo.
Desconexión
- Suelte el interruptor de conexión y desconexión o púlselo durante la marcha continua y suéltelo después.
- El motor se detendrá.
- El motor se detendrá.
Cuidado y mantenimiento
Cuidado- Retire con cuidado la suciedad fuertemente adherida.
- Limpie cuidadosamente las rejillas de ventilación con un cepillo seco.
- Limpie la carcasa utilizando únicamente un paño ligeramente humedecido. No utilice limpiadores que contengan silicona, ya que podría afectar a las piezas de plástico.
- Compruebe con regularidad si las piezas visibles están dañadas o si los elementos de manejo funcionan correctamente.
- No utilice el producto si presenta daños o fallos que afecten al funcionamiento. Llévela de inmediato al Servicio Técnico de Hilti para que la reparen.
- Coloque todos los dispositivos de protección después de las tareas de cuidado y mantenimiento y compruebe su correcto funcionamiento.
Cambio de la hoja lijadora con cierre con velcro
- Desconecte el producto.
- Extraiga el enchufe de red de la toma de corriente.
- Extraiga la hoja lijadora.
- Limpie la placa lijadora.
- Instale una nueva hoja lijadora .
Cambio de la hoja lijadora con sujeción
- Desconecte el producto.
- Extraiga el enchufe de red de la toma de corriente.
- Desenclave el estribo de sujeción levantando los extremos redondeados a ambos lados.
- Retire la hoja lijadora utilizada.
- Limpie la placa lijadora.
- Instale una nueva hoja lijadora .
Sustitución del estribo de sujeción
- Desenclave el estribo de sujeción levantando los extremos redondeados a ambos lados.
- Tire del estribo de sujeción hacia delante.
- Levante el estribo de sujeción.
- Presione simultáneamente ambos extremos con el pulgar y el índice.
- Tire del estribo de sujeción hacia delante para extraerlo de la carcasa de la lijadora orbital.
- Sustituya el estribo de sujeción.
- A continuación, vuelva a insertar todas las piezas en orden inverso.
Sustitución de la placa lijadora
- Con ayuda de una herramienta adecuada, retire los 8 tornillos torx combinados.
- Extraiga la placa lijadora.
- Coloque la placa lijadora deseada.
- Vuelva a colocar los tornillos y apriételos bien.
Transporte y almacenamiento
- No transporte la herramienta eléctrica con el útil insertado.
- Almacene la herramienta eléctrica siempre con el enchufe desconectado.
- Seque la herramienta y guárdela fuera del alcance de niños y personas no autorizadas.
- Compruebe si la herramienta eléctrica presenta daños tras haber estado almacenada durante mucho tiempo o haber sido transportada.
Ayuda en caso de averías
Si se producen averías que no estén incluidas en esta tabla o que no pueda solucionar usted, diríjase al Servicio Técnico de Hilti .Ayuda sobre averías
| Anomalía |
Posible causa |
Solución |
|---|---|---|
| El producto no se pone en marcha. |
El suministro de corriente se interrumpe. |
|
| Cable de red o enchufe defectuoso. |
|
|
| Carbón desgastado. |
|
|
| El producto no funciona. |
El producto está sobrecargado. |
|
| El producto no desarrolla toda la potencia. |
El alargador tiene una sección insuficiente. |
|
Reciclaje
Las herramientas
Hilti están fabricadas en su mayor parte con materiales reutilizables. La condición para dicha reutilización es una separación adecuada de los materiales. En muchos países, Hilti recoge las herramientas usadas para su recuperación. Pregunte en el Servicio de Atención al Cliente de Hilti o a su asesor de ventas.
RoHS (Directiva sobre restricciones a la utilización de sustancias peligrosas)
Al final de esta documentación encontrará, en forma de código QR, un enlace a la tabla sobre la directiva RoHS.
Garantía del fabricante
- Si tiene alguna consulta acerca de las condiciones de la garantía, póngase en contacto con su sucursal local de Hilti .
Declaración de conformidad
Declaración de conformidadBajo su exclusiva responsabilidad, el fabricante declara que el producto aquí descrito cumple con la legislación y normas vigentes.La documentación técnica se encuentra depositada aquí:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE
Datos del producto
| Lijadora orbital |
WFO 280 |
| Generación |
01 |
| N.º de serie |