PLT 300
Manual de instrucciones original
Información sobre la documentación
Acerca de esta documentación
- Lea detenidamente esta documentación antes de la puesta en servicio. Ello es imprescindible para un trabajo seguro y un manejo sin problemas.
- Respete las indicaciones de seguridad y las advertencias presentes en esta documentación y en el producto.
- Conserve este manual de instrucciones siempre junto con el producto y entregue el producto a otras personas siempre acompañado del manual.
Explicación de símbolos
Avisos
Las advertencias de seguridad advierten de peligros derivados del manejo del producto. Se utilizan las siguientes palabras de peligro:Símbolos en la documentación
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
En las figuras se utilizan los siguientes símbolos:| Estos números hacen referencia a la figura correspondiente incluida al principio de este manual |
|
| La numeración describe el orden de los pasos de trabajo en la imagen y puede ser diferente de los pasos descritos en el texto |
|
| Los números de posición se utilizan en la figura Vista general y los números de la leyenda están explicados en el apartado Vista general del producto |
|
| Preste especial atención a este símbolo cuando utilice el producto. |
Placas de la PLT 300
En la PLT 300 se han colocado las siguientes placas:![]() |
Radiación láser. No mire el haz de luz. Clase de láser 2. |
Información del producto
Los productos Hilti están diseñados para usuarios profesionales y solo deben ser manejados, conservados y reparados por personal autorizado y debidamente formado. Este personal debe estar especialmente instruido en lo referente a los riesgos de uso. La utilización del producto y sus dispositivos auxiliares puede conllevar riesgos para el usuario en caso de manejarse de forma inadecuada por personal no cualificado o utilizarse para usos diferentes a los que están destinados.La denominación del modelo y el número de serie están indicados en la placa de identificación.
- Copie el número de serie en la siguiente tabla. Necesitará los datos del producto para realizar consultas a nuestros representantes o al Departamento de Servicio Técnico.
Datos del productoModelo: PLT 300 Generación: 01 N.º de serie:
Declaración de conformidad
La documentación técnica se encuentra depositada aquí:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE
Seguridad
Indicaciones de seguridad
Observaciones básicas de seguridad
Además de las indicaciones técnicas de seguridad que aparecen en los distintos capítulos de este manual de instrucciones, también es imprescindible cumplir estrictamente las siguientes disposiciones. La utilización de la PLT 300 y sus dispositivos auxiliares puede conllevar riesgos para el usuario en caso de manejarse de forma inadecuada por personal no cualificado o utilizarse para usos diferentes a los que están destinados.- No utilice nunca la PLT 300 ni el PLC 300 sin haber recibido las instrucciones correspondientes o sin haber leído el presente manual.
- Respete siempre las indicaciones de manejo y las advertencias en la aplicación mostrada.
- No anule ninguno de los dispositivos de seguridad y no quite ninguna de las placas indicativas y de advertencia.
- No está permitido efectuar manipulaciones o modificaciones en la PLT 300 o el PLC 300.
- Para evitar el riesgo de lesiones, utilice exclusivamente accesorios y equipos auxiliares originales de Hilti .
- No dirija la PLT 300 o los accesorios hacia sí mismo o hacia otras personas.
- Mantenga las herramientas láser alejadas de los niños.
- Compruebe la precisión de la PLT 300 antes de realizar mediciones.
- Si se utiliza algún ajuste o manejo distinto de los aquí recogidos, o se lleva a cabo un procedimiento distinto, podría producirse una radiación peligrosa.
- Los resultados de la medición pueden verse afectados por determinadas condiciones del entorno. Entre ellas se encuentran, p. ej., la proximidad de herramientas que generen fuertes campos magnéticos o electromagnéticos, la medición sobre superficies de trabajo inapropiadas o el uso de reflectores inadecuados.
- Las mediciones sobre plásticos espumados, como p. ej. styropor o styrodur, sobre nieve o superficies muy reflectantes pueden arrojar valores de medición erróneos.
- Las mediciones sobre superficies con una mala reflexión en entornos muy reflectantes pueden dar lugar a valores de medición erróneos.
- Las mediciones a través de cristales u otros objetos pueden falsear el resultado de la medición.
- El resultado de la medición puede verse falseado si las condiciones de medición cambian rápidamente, por ejemplo, por personas que cruzan el rayo de medición.
- No dirija la PLT 300 o los accesorios hacia el sol u otras fuentes de luz potentes.
- Compruebe la PLT 300 antes de efectuar mediciones importantes, tras sufrir una caída u otros impactos mecánicos.
- Al cambiar la medición de distancias del modo de medición de prismas al modo de medición sin reflector, asegúrese de que nadie pueda dirigir la mirada al objetivo de la PLT 300.
- La PLT 300 no debe utilizarse cerca de aparatos médicos.
- La PLT 300 no debe emplearse cerca de embarazadas o personas que lleven marcapasos.
- La PLT 300 no debe utilizarse sin autorización previa cerca de instalaciones militares, aeropuertos o centros radioastronómicos.
- Mantenga la PLT 300 siempre limpia y seca.
Organización correcta del lugar de trabajo
- Asegure el puesto de medición. Al colocar la PLT 300, asegúrese de que el rayo no está orientado hacia otras personas ni hacia usted.
- Compruebe que el trípode esté apoyado con seguridad y la PLT 300, bien enroscada al trípode.
- Utilice la PLT 300 solo dentro de los límites de aplicación definidos, es decir, no realice mediciones sobre espejos, acero cromado, piedras pulidas, etc.
- Observe las disposiciones locales sobre prevención de accidentes.
Compatibilidad electromagnética
Si bien la herramienta cumple los estrictos requisitos de las directivas pertinentes, Hilti no puede excluir lo siguiente:- La herramienta puede interferir con otros equipos (p. ej., los dispositivos de navegación de los aviones).
- La herramienta puede verse afectada por una radiación intensa, que podría ocasionar un funcionamiento inadecuado.
Trabajo seguro con herramientas láser
La PLT 300 pertenece a la clase de láser 2 según la norma IEC60825-1/EN60825-1:2007 y es conforme con la norma CFR 21 § 1040 (Laser Notice 50).- No se deberá fijar la vista en el haz de rayos ni dirigirlo hacia otras personas. En caso de que la radiación láser incida directamente sobre los ojos, cierre los ojos y aparte la cabeza del área de radiación.
- Las herramientas de la clase de láser 2/Class II únicamente han de ser utilizadas por personal instruido.
- Los rayos láser no deberían pasar a la altura de los ojos.
- Es preciso adoptar las oportunas precauciones para impedir que el rayo láser pueda incidir involuntariamente sobre superficies reflectantes (p. ej., espejo).
- Es indispensable tomar las medidas pertinentes para garantizar que nadie mire directamente al rayo.
- La trayectoria del rayo láser no debe pasar por áreas no controladas.
- Desconecte el láser cuando no se esté utilizando.
- Las herramientas láser que no se utilicen deben guardarse en un lugar al que no tengan acceso personas no autorizadas.
- Encargue la reparación de la PLT 300 y el PLC 300 únicamente al Servicio Técnico de Hilti . Si la PLT 300 se abre de manera inapropiada, pueden generarse rayos láser que superen la clase 2.
Utilización prudente de las herramientas alimentadas por batería
- Mantenga las baterías alejadas de altas temperaturas, radiación solar directa y fuego. Existe peligro de explosión.
- Las baterías no se deben destruir, comprimir, calentar por encima de 80 °C o quemar. En caso contrario existe peligro de abrasión, incendio y explosión.
- No arroje la batería ni la exponga a golpes mecánicos fuertes.
- Mantenga las baterías fuera del alcance de los niños.
- Evite la penetración de humedad. La humedad puede provocar un cortocircuito y, como consecuencia, quemaduras o incendios.
- La utilización inadecuada de la batería puede provocar fugas de líquido. Evite el contacto con este líquido. En caso de contacto accidental, enjuague el área afectada con abundante agua. En caso de contacto con los ojos, acuda además inmediatamente a un médico. El líquido de la batería puede irritar la piel o producir quemaduras.
- Utilice exclusivamente las baterías autorizadas para la herramienta en cuestión. Si se utilizan otras baterías o si estas se utilizan para otros fines, existe peligro de incendio y explosión.
- Guarde la batería en un lugar fresco y seco. No guarde nunca la batería en un lugar expuesto al sol, sobre un radiador o detrás de una luna de cristal.
- Cuando no utilice la batería o el cargador, guárdelos separados de clips, monedas, llaves, clavos, tornillos o demás objetos metálicos que pudieran puentear los contactos de la batería o del cargador. El cortocircuito de los contactos de baterías o cargadores puede provocar quemaduras e incendios.
- Las baterías dañadas (p. ej., baterías con grietas, piezas rotas o contactos doblados, metidos hacia dentro o extraídos) no deben cargarse ni seguir utilizándose.
- Cargue las baterías únicamente con los cargadores recomendados por el fabricante. Existe riesgo de incendio al intentar cargar baterías de un tipo diferente al previsto para el cargador.
- Tenga en cuenta las directivas especiales en materia de transporte, almacenamiento y manejo de las baterías de Ion-Litio.
- Para enviar la herramienta es preciso aislar las baterías, o bien retirarlas de la herramienta. Si las baterías tienen fugas pueden dañar la PLT 300.
Medidas de seguridad generales
- Antes de empezar la medición, asegúrese de que la precisión de la herramienta empleada corresponde con los requisitos de la tarea que se va a llevar a cabo.
- No utilice la PLT 300 en un entorno con peligro de explosión en el que haya líquidos, gases o material en polvo inflamables. Las herramientas producen chispas que pueden llegar a inflamar los materiales en polvo o los vapores.
- Utilice el equipo de seguridad personal adecuado y lleve siempre gafas protectoras y guantes de seguridad.
- Compruebe si la PLT 300 y el PLC 300 presentan algún daño antes de utilizarlos. Encargue la reparación de los daños al Servicio Técnico de Hilti .
- Permanezca atento, preste atención durante el trabajo y utilice la PLT 300 con prudencia. No utilice la PLT 300 si está cansado o se encuentra bajo los efectos de drogas, alcohol o medicamentos. Un momento de descuido mientras se está utilizando la herramienta puede provocar lesiones graves.
- Respete las temperaturas de funcionamiento y de almacenamiento.
- Si la PLT 300 o el PLC 300 pasan de estar sometidos a un frío intenso a un entorno más cálido o viceversa, aclimátelos antes de empezar a utilizarlos.
- Compruebe la precisión de la PLT 300 después de sufrir una caída u otros impactos mecánicos.
- En caso de utilizar un trípode o un soporte mural, cerciórese de que la PLT 300 está bien fijada y de forma resistente, y de que el trípode se encuentra apoyado de forma firme y segura sobre el suelo.
- Para evitar errores de medición, mantenga limpio el cristal del orificio de salida del láser.
- Cuide la PLT 300 adecuadamente. Compruebe si las piezas móviles de la herramienta funcionan correctamente y sin atascarse, y si existen piezas rotas o deterioradas que pudieran afectar al funcionamiento de la PLT 300. Encargue la reparación de las piezas deterioradas antes de usar la PLT 300. Muchos accidentes son consecuencia de un mantenimiento inadecuado de la herramienta.
- Si bien la PLT 300 está diseñada para unas condiciones de trabajo duras en la obra, trátela con cuidado, igual que las demás herramientas ópticas y eléctricas (prismáticos, gafas, cámara fotográfica, etc.).
- Aunque la PLT 300 está protegida contra la humedad, séquela con un paño antes de guardarla en el contenedor de transporte.
- Para mayor seguridad, compruebe los valores que haya ajustado previamente o, en su caso, los ajustes anteriores.
- Cierre con cuidado la tapa del compartimento de la batería para evitar que esta se caiga. La pérdida de contacto provoca que la PLT 300 se apague, lo cual puede dar lugar a una pérdida de los datos.
Descripción
Vista general del producto
PLT 300
- Asa de transporte
- Antena inalámbrica
- Desbloqueo del compartimento de la batería
- Tapa del compartimento de la batería
- Tapa del objetivo y orificio de salida del láser
- Tecla de encendido/apagado
- Compartimento para la batería
- Batería
PLC 300
- Micrófono
- Sensor de luz ambiental
- Cámara delantera
- Indicador de estado de la cámara delantera
- Volumen
- Tecla de encendido/apagado
- Tecla «Bloqueo de giro de la pantalla»
- Tecla «Control del sistema»
- Indicador de funcionamiento
- Indicador de estado del guardado de los datos
- Indicador de estado de la batería
- Antenas inalámbricas
- Conexión para auriculares
- Conexión USB
- Conexión de acoplamiento (docking)
- Hembrilla de carga
- Cámara trasera
- Indicador de estado de la cámara trasera
- Compartimento para la batería
- Desbloqueo del compartimento de la batería
- Ranura para tarjeta microSD
Uso conforme a las prescripciones
El producto descrito consta de la Layout Tool PLT 300 alimentada por batería y el Controller PLC 300, igualmente alimentado por batería. El PLC 300 está concebido para el control a distancia de la PLT 300. Ambos componentes constituyen un sistema. La Layout Tool está diseñada para medir distancias y direcciones, para calcular posiciones objetivo tridimensionales y para replantear coordenadas introducidas o valores referidos al eje.
- Para este producto utilice únicamente las baterías de Ion-Litio de la serie B 18 / B 22 de Hilti .
- Para estas baterías utilice exclusivamente los cargadores de Hilti de la serie C 4/36.
Antenas inalámbricas
- Durante el servicio no sujete el Controller por los lados donde se encuentran las antenas inalámbricas, ya que esto reduce la potencia de envío y recepción.
Conexión de datos a los periféricos
En el PLC 300 se utiliza el software Hilti PROFIS Layout Field. Para PC está disponible el software para PC Hilti PROFIS Layout Office, que permite preparar los datos y exportarlos a otros sistemas. Pueden intercambiarse datos entre los dos productos de software.Desde el PLC 300 también pueden exportarse los datos directamente a un soporte de datos USB.
Suministro
PLT 300, PLC 300, manual de instrucciones.Encontrará otros productos del sistema autorizados para su producto en Hilti Store o en internet, en: www.hilti.group | EE. UU.: www.hilti.com .
Datos técnicos
Medición láser de distancias
| Longitud de onda |
500 nm … 540 nm |
| Color del láser |
verde |
| Clase de láser según IEC 60825-1 |
2 |
| Potencia de salida media máxima |
≤ 1,00 mW |
| Duración del impulso |
0,2 ns … 10 ns |
| Frecuencia de impulsos |
5 MHz … 100 MHz |
| Divergencia del rayo |
0,2 mrad … 20 mrad |
Precisión de medición en la medición de distancias (ISO 17123-5)
| Base 50 metros |
3 mm |
| Base 164 pies |
1/8 in |
Seguimiento del objetivo (LED Tracker)
| Longitud de onda |
800 nm … 900 nm |
| Intensidad de radiación media típica a 20 cm de distancia (108 μs/109 Hz) |
0,5 mW/cm² |
| Intensidad de radiación máxima a 20 cm de distancia |
46 mW/cm² |
| Duración del impulso |
108 µs |
| Frecuencia de impulsos |
100 Hz … 165 Hz |
| Divergencia del rayo (2θ1/2) |
30° |
| Rango de seguimiento |
1,5 m … 50 m (4 ft ‑ 11 in … 164 ft) |
Cámara
| Ángulo de apertura |
25° |
| Distancia focal |
12 mm … 60 mm (0,5 in … 2,4 in) |
| Zoom óptico |
5x |
| Rango de enfoque |
≥ 1 m (≥ 3 ft) |
| Resolución con el zoom máximo (por cada 10 metros) |
±1,0 mm |
| Resolución con el zoom máximo (por cada 33 pies) |
±0,04 in |
| Campo visual horizontal |
225° |
| Campo visual vertical |
360° |
| Guardado de imágenes |
VGA |
Motorización
| Velocidad de giro |
90°/s |
| Cambio de ubicación del telescopio |
2 s |
Alojamiento para trípode
| Rosca |
5/8 in |
Comunicación inalámbrica entre la PLT 300 y el PLC 300
| Estándar inalámbrico |
IEEE 802.11a/b/g |
| Potencia de transmisión radiada máxima de WLAN |
16,9 dBm |
| Rango de frecuencia de WLAN |
2.400 MHz … 2.483,5 MHz |
Alimentación de tensión del PLC 300
| Tensión nominal |
7,2 V |
| Capacidad |
7,1 Ah |
| Tiempo de funcionamiento |
8 h |
| Tiempo de carga |
4 h |
Interfaces del PLC 300
| Conexión de datos externa |
USB 3.0 |
| Versión de Bluetooth |
4.0 |
| Rango de frecuencia Bluetooth |
2,402 GHz … 2,480 GHz |
| Estándar inalámbrico |
IEEE 802.11a/b/g/n |
Tipo de protección
| PLT 300 |
IP55 |
| PLC 300 |
IP65 |
Condiciones del entorno para la PLT 300 y el PLC 300
| Temperatura de servicio |
−20 ℃ … 50 ℃ (−4 ℉ … 122 ℉) |
| Temperatura de almacenamiento |
−40 ℃ … 63 ℃ (−40 ℉ … 145 ℉) |
Peso con batería
| PLT 300 |
5,3 kg (11,7 lb) |
| PLC 300 |
0,6 kg (1,3 lb) |
Baterías para todos los países a excepción de EE. UU. y Canadá
| B 22/1.6 Li‑Ion |
B 22/2.6 Li-Ion (02) |
|
|---|---|---|
| Tensión nominal |
21,6 V |
21,6 V |
| Capacidad |
1,6 Ah |
2,6 Ah |
| Índice de energía |
34,56 Wh |
56,16 Wh |
| Peso |
0,48 kg |
0,48 kg |
| Tiempo de funcionamiento en la PLT 300 |
3 h |
5 h |
Baterías para EE. UU. y Canadá
| B 18/1.6 Li‑Ion |
B 18/2.6 Li-Ion (02) |
|
|---|---|---|
| Tensión nominal |
21,6 V |
21,6 V |
| Capacidad |
1,6 Ah |
2,6 Ah |
| Índice de energía |
34,56 Wh |
56,16 Wh |
| Peso |
0,48 kg (1,06 lb) |
0,48 kg (1,06 lb) |
| Tiempo de funcionamiento en la PLT 300 |
3 h |
5 h |
Primeros pasos
Encendido de la PLT 300 y el PLC 300
- Encienda la PLT 300 y el PLC 300.
- Inicie la aplicación PROFIS Layout Field en el PLC 300.
- Observe las indicaciones y avisos que aparecen en la pantalla del PLC 300, así como la información adicional sobre el producto que encontrará en: http://qr.hilti.com/r4728599 .
Cuidado y mantenimiento
Limpieza y secado
- Elimine el polvo del cristal soplando.
- Limpie la herramienta utilizando únicamente un paño limpio y suave.
Mantenimiento
- Para garantizar un correcto funcionamiento, utilice exclusivamente piezas de repuesto y material de consumo originales. Puede encontrar las piezas de repuesto, el material de consumo y los accesorios que comercializamos en su Centro Hilti o en www.hilti.com .
Servicio Técnico de Medición de Hilti
El Servicio Técnico de Medición de Hilti realiza las comprobaciones y, en caso de haber desviaciones, las restablece y vuelve a comprobar que la herramienta funcione conforme a las especificaciones. La conformidad de las especificaciones en el momento de la comprobación se confirma por escrito mediante el Certificado de Servicio. Se recomienda:- Elegir un intervalo de comprobación adecuado al uso.
- Encargar una comprobación al Servicio Técnico de Medición de Hilti después de un uso extraordinario de la herramienta, antes de trabajos de relevancia y en cualquier caso una vez al año.
Transporte y almacenamiento
Transporte
- Para el transporte o envío del equipo, utilice el embalaje de cartón de Hilti o un embalaje equivalente.
Almacenamiento
- No almacene la herramienta mojada. Déjela secar antes de guardarla y almacenarla.
- Antes de almacenarlos, limpie siempre la herramienta, el maletín de transporte y los accesorios.
- Lleve a cabo una medición de control antes de su utilización, si la herramienta ha estado durante un periodo prolongado almacenada o ha sufrido un transporte de larga duración.
- Observe los valores límite de temperatura para el almacenamiento del equipo, especialmente en invierno o verano (-40 °C a +63 °C [-40 °F a +145 °F]).
Reciclaje
Las herramientas
Hilti están fabricadas en su mayor parte con materiales reutilizables. La condición para dicha reutilización es una separación adecuada de los materiales. En muchos países,
Hilti recoge las herramientas usadas para su recuperación. Pregunte en el Servicio de Atención al Cliente de
Hilti o a su asesor de ventas.
Garantía del fabricante
- Si tiene alguna consulta acerca de las condiciones de la garantía, póngase en contacto con su sucursal local de Hilti .
Indicación FCC (válida en EE. UU.)/indicación IC (válida en Canadá)
Los cambios o modificaciones que no cuenten con la autorización expresa de Hilti pueden limitar el derecho del usuario a poner la herramienta en funcionamiento.Este dispositivo está sujeto al párrafo 15 de las disposiciones FCC y RSS‑210 de la indicación IC.
La puesta en servicio está sujeta a las dos condiciones siguientes:
Esta herramienta no debe generar ninguna radiación nociva para la salud.
La herramienta debe absorber cualquier tipo de radiación, incluso las provocadas por operaciones no deseadas.