Sistema Hilti de reducción activa de vibraciones en martillos rompedores

Minimiza la exposición a las vibraciones

Reduce las vibraciones de la herramienta hasta en dos tercios con la tecnología AVR

as vibraciones forman parte del oficio cuando se trabaja con martillos rompedores. Pero la exposición regular a largo plazo puede provocar problemas de salud. El sistema de reducción activa de vibraciones (AVR) de Hilti utiliza una combinación de innovaciones tecnológicas para ayudar a minimizar la exposición a las vibraciones de las herramientas, hasta en dos tercios en comparación con las herramientas convencionales

PRIORIZAR LA SALUD Y LA SEGURIDAD

Las herramientas eléctricas manuales pueden ser una fuente de vibraciones mano-brazo. Si la exposición a las vibraciones es regular y prolongada, puede alterar la circulación de la mano y el antebrazo y provocar daños en nervios, tendones, músculos, huesos y articulaciones. 

Nuestro sistema AVR aborda este problema. Está disponible en una amplia gama de nuestras herramientas, incluida la mayoría de nuestros martillos rompedores. Significa que pueden utilizarse de forma segura durante más tiempo, con una reducción de las vibraciones que supone un menor riesgo para la salud, y que permiten aumentar la productividad.

TECNOLOGÍA AVR

Nuestro sistema AVR es uno de los más avanzados del mercado. Nuestros martillos rompedores utilizan una o varias de las técnicas que se indican a continuación para reducir las vibraciones de la herramienta.

Tecnología Hilti de reducción activa de vibraciones en martillos rompedores
Cutaway to show the sub-chassis system inside the TE 1000-AVR

Sistemas de subchasis

Integrado en herramientas como el cincel TE 1000-AVR, este sistema permite aislar el motor de la carcasa exterior mediante un sistema de suspensión. Esto absorbe las vibraciones que, de otro modo, se transmitirían directamente al usuario.

Cutaway to show the dynamic absorbers inside the TE 50-AVR

Amortiguadores de vibraciones

Los contrapesos oscilan para contrarrestar las vibraciones en martillos perforadores como el TE 50-AVR, reduciendo las vibraciones que llegan a las manos del operario.

Close-up of the decoupled handle on the TE 60-ATC-AVR

Asas desacoplados

Separan la parte vibratoria de la herramienta del usuario en las taladradoras de percusión como la TE 60-ATC-AVR, que también tiene un amortiguador de vibraciones integrado.