- Inicio
- Soluciones
- Soluciones para clientes
- Soluciones de ingeniería
- Sistemas de diseño sísmico
Sistemas de diseño sísmico
Cómo los sistemas no estructurales pueden contribuir a la seguridad de los edificios
Proporcionamos soluciones aprobadas independientemente que han sido probadas para soportar los movimientos durante eventos sísmicos. Estas soluciones incluyen sistemas de suporte modular, productos de protección contra incendios pasiva y sujeciones de anclaje. Con ello nos comprometemos con la finalidad última de salvar vidas, proteger los activos y mejorar el rendimiento de los edificios.
Nuestras soluciones para eventos sísmicos
Fijación de anclajes
Usar el anclaje correcto tanto para los elementos estructurales como no estructurales de un edificio resulta importante, consulte nuestra gama de sistemas de rendimiento sísmico de la categoría C2.
Más información Ver el vídeo
Sistemas de soporte modulares
El fuego es el riesgo más común tras un terremoto. Nuestros sistemas ofrecen capacidad de movimientos además de su función primaria para detener los incendios. Cubren huecos que son de otro modo una entrada para el humo y el fuego y esto se hace todavía más importante tras los movimientos en los edificios.
Ver el vídeo Más informaciónProtección pasiva contra el fuego
Hacer edificios a prueba de incendios se está convirtiendo en un requisito cada vez más importante para el diseño de construcción. Nuestros ingenieros pueden ayudarle a encontrar productos, soluciones típicas y le ayudarán con cálculos complejos durante todas las fases de diseño y construcción de su proyecto.
Ver el vídeo Más informaciónCuestión de sistemas no estructurales
Los mayores costes de reparación tras un terremoto
Los impactos de un terremoto pueden clasificarse en tres aspectos: víctimas humanas, interrupción del funcionamiento de edificios y daños materiales. Todo ello provoca inevitablemente pérdidas económicas.
Los terremotos son desencadenantes principales de pérdidas. No solo pueden dañar los elementos estructurales de los edificios sino que probablemente también perjudiquen a los sistemas no estructurales tales como los sistemas mecánicos o eléctricos/ instalaciones de tuberías y cables. Estos sistemas son cruciales para garantizar la seguridad de las personas en una construcción. En los últimos años, las regulaciones aplicables a sistemas no estructurales cada vez piden más cumplimiento con requisitos rigurosos.
En el pasado, la ingeniería de terremotos se centraba en el diseño de elementos estructurales para evitar que los edificios se derrumbasen. Sin embargo, esto ha cambiado. La experiencia ha demostrado que los sistemas no estructurales en los edificios son igual de importantes. Son cruciales para garantizar las operaciones continuadas de servicios esenciales tales como el suministro de agua y electricidad (tuberías y cables), servicios de emergencia (sistemas de alarmas), protección pasiva ante incendios (compartimentos) y protección activa contra incendios (rociadores).
Las investigaciones demuestran que la inversión en componentes no estructurales es mucho mayor que en componentes estructurales y puede llegar al 50-70% del coste total del edificio (véase la tabla siguiente). En muchos terremotos pasados, las pérdidas resultantes de daños en componentes no estructurales han excedido las pérdidas debidas a daños estructurales.
Los terremotos comprometen la seguridad de vidas humanas en los edificios incluso cuando las estructuras permanecen sin daños. Las tuberías y los cables se mueven con extrema fuerza durante los eventos sísmicos, provocando roturas así como daños en los compartimentos antiincendios. Esto lleva a fugas de gases inflamables y vertidos de líquidos inflamables que, históricamente, han venido seguidos de incendios y explosiones.
En caso de incendio, los sistemas de detección desempeñan un importante papel. Cuando los cables están dañados, estos sistemas no funcionan adecuadamente. Además, las fuerzas sísmicas pueden perjudicar los suministros de agua y los sistemas de rociadores que ayudan a garantizar la protección contra incendios en los edificios.
Los sucesos sísmicos sin duda reducen el nivel de protección proporcionado por los edificios. Con las sujeciones, la instalación de soportes y los sistemas pasivos de protección contra incendios adecuados, los edificios están equipados para enfrentarse a estas situaciones desafiantes y pueden ayudar a garantizar la seguridad de las personas que los ocupan.
Costes de reparación derivados de un evento sísmico
Normativa en materia de construcción
En constante desarrollo
La industria de la construcción está regulada mediante reglamentos de edificaciones que están en constante desarrollo y actualización por parte de las autoridades para garantizar los estándares mínimos en diferentes aspectos tales como la usabilidad o la seguridad.
Los objetivos de dichas regulaciones son:
- Evitar daños en los elementos estructurales y no estructurales de los edificios en terremotos de baja intensidad;
- Limitar el daño en los elementos estructurales y no estructurales a niveles reparables en terremotos de intensidad media y
- Evitar el colapso general o parcial en terremotos de alta intensidad.
Sin embargo, los requisitos de seguridad de la normativa en materia de construcción varían en función del tipo de edificio. En general, los edificios públicos que incluyen instalaciones esenciales tales como hospitales se someten a un mayor escrutinio y se pide que cumplan requisitos más rigurosos. Estos edificios deben seguir siendo operativos tras un terremoto.
En base al nivel de importancia, los tipos de edificios se suelen clasificar en las siguientes categorías, siendo la más crítica la categoría 1:
Categoría 1
Edificios que deben ser usados tras un terremoto y aquellos que contienen materiales peligrosos. Por ejemplo, hospitales, aeropuertos, parques de bomberos o plantas de generación de energía.
Categoría 2
Edificios de ocupación intensiva (a largo plazo) y aquellos que preservan mercancías valiosas. Por ejemplo, colegios, museos, universidades, centros militares o prisiones.
Categoría 3
Edificios de ocupación intensiva (a corto plazo) Por ejemplo, centros de deporte, cines, teatros, centros comerciales o salas de conciertos.
Categoría 4
Otros edificios tales como propiedades residenciales, hoteles, oficinas o estructuras industriales.
Rendimiento de sistemas no estructurales
Probados y verificados de acuerdo con las normas más recientes.
Con el desarrollo de requisitos más rigurosos para sistemas no estructurales en regulaciones de edificios, los fabricantes deben ofrecer ahora sistemas probados de acuerdo con las normativas reconocidas mundialmente, tales como EN o ASTM.
Hilti ofrece productos y sistemas cualificados ante seísmos que proporcionan un rendimiento de última generación en aplicaciones no estructurales. Estos sistemas han pasado pruebas oficiales atestiguadas por organizaciones de terceros.
Sin embargo, queremos llevar más allá la seguridad de las personas.
Hilti ha realizado muchas investigaciones en cooperación con asociados académicos tales como la Universidad de San Diego, California (UCSD). Llevamos a cabo pruebas a escala completa en edificios de cinco pisos donde se simularon tres terremotos seguidos de un incendio para analizar el comportamiento de distintos elementos no estructurales tales como las sujeciones de anclajes, la protección contra incendios pasiva y los sistemas de suporte modular.
Además, Hilti está trabajando actualmente en un proyecto junto con EUCENTRE y la Universidad de Pavia (Italia) con el objetivo de analizar y comprender la respuesta sísmica de los elementos y sistemas no estructurales usando actividades analíticas, numéricas y experimentales.
Además, participamos activamente en numerosas conferencias tales como la Academia de Sísmica anual en Italia que une a expertos de todo el mundo para debatir distintos aspectos del diseño sísmico en los edificios.