Cómo elegir la protección contra la corrosión adecuada
¿Dónde estás construyendo? Esa es la pregunta clave para la protección contra la corrosión. ¿En qué entorno y en qué clima estás trabajando, y sobre qué materiales estás realizando las fijaciones?
La corrosión toma diferentes formas en diferentes entornos. Por lo tanto, para tu construcción debes tener en cuenta estos factores, que pueden aumentar el riesgo de corrosión:
- Humedad Debe existir humedad para cualquier reacción atmosférica.
- Temperatura Cuanto mayor sea la temperatura, mayor será el índice de corrosión.
- Sal Puede tratarse de sal contenida en el aire cerca de la costa, o de sal de deshielo en el invierno.
- Contaminación industrial Los altos niveles de dióxido de azufre aceleran las reacciones corrosivas.
- Corrosión galvánica (contacto) Causada por dos materiales distintos que entran en contacto.
Algunos entornos, tales como piscinas de interior, túneles o plantas químicas, necesitan especial atención, y nuestros ingenieros Hilti estarán encantados de proporcionarte asesoramiento técnico.