¿Qué es el RFID?
La Identificación por Radio Frecuencia (en ingles, Radio Frequency Identification, RFID) es una tecnología inalámbrica de transferencia de datos para poder identificar de forma automática dispositivos colocados en diferentes tipologías de objetos. A diferencia de los códigos de barras, estos dispositivos no tienen que estar en la línea de visión del lector para ser identificados.
¿Es On!Track un sistema basado en GPS?
On!Track es una solución basada en la transferencia de equipos y materiales, no en GPS. Podrás transferir tus recursos a cualquier lugar o empleado responsable disponible en tu sistema personalizado On!Track. Esto te permite mantener y controlar la propiedad de tus activos. Las etiquetas de Hilti On!Track son pasivas, por lo que no necesitan tener una fuente de alimentación propia. Esta tipología de etiquetas, resistentes y económicas, es lo suficientemente versátil para ser aplicada en cualquier tipo de elemento.
¿Por qué no tenemos una solución basada en GPS?
Una solución basada en GPS no siempre puede proporcionar detalles de la propiedad de tus activos. El usuario podría no obtener la ubicación exacta de sus recursos (si se dejan en un sótano o en edificios con varias plantas, por ejemplo). Un sistema basado en GPS también requeriría que las etiquetas tuviesen su propia fuente de alimentación. Esto haría que las etiquetas fuesen mucho más caras y de mayor tamaño (que las harían inadecuadas para ciertas herramientas y equipos).