Requisitos legales para la protección contra incendios
Normativas europeas para el diseño de edificios resistentes a incendios

CONSTRUCCIÓN DE ESCALERAS DE INCENDIOS Y RUTAS DE RESCATE

Uno de los aspectos más importantes que debe tenerse en cuenta a la hora de diseñar la protección contra incendios es que las personas que se encuentren en el interior del edificio tengan suficiente tiempo para salir de él en caso de incendio.
Las normativas alemanas MLAR [4] (versión actual 11/2005) describen la forma de mantener las rutas de evacuación libres y el tiempo en el que el edificio debe ser evacuado en caso de incendio.
Entre los mensajes clave de MLAR [4] se incluyen:
- Para los techos suspendidos ignífugos, la resistencia al fuego requerida debe estar garantizada en el caso de los incendios que se produzcan encima o debajo del techo.
- Deben tenerse en cuenta requisitos especiales para los sistemas de soporte modulares instalados entre el techo estructural y el techo suspendido
Saber más